请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6678 工具/软件:
您好、
我的客户询问是否:
- TI-RTOS 符合 DO-178C 标准
- C6678 符合 DO-254 标准
我想这两个答案都不是、但请确认。
我们是否有任何符合 DO-178C 标准并支持 C6678 的第三方操作系统?
(似乎 WR VxWorks 具有操作系统、但它们仅支持 Arm 内核。)
谢谢。此致、
田代浩一郎