This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:符合 RTCA DO-178C/DO-254 标准

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529430/tms320c6678-rtca-do-178c-do-254-compliant

部件号:TMS320C6678

工具/软件:

您好、

我的客户询问是否:
- TI-RTOS 符合 DO-178C 标准  
- C6678 符合 DO-254 标准
我想这两个答案都不是、但请确认。

我们是否有任何符合 DO-178C 标准并支持 C6678 的第三方操作系统?
(似乎 WR VxWorks 具有操作系统、但它们仅支持 Arm 内核。)

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会在内部进行检查、然后返回给您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    据我所知、C6678 不符合 DO-178C 或 DO-254 标准。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    感谢您的答复。 我知道 C6678 不符合 DO-178C/254 标准。
    您是否还能回答可用的操作系统第三方?  

    我们是否有任何符合 DO-178C 标准并支持 C6678 的第三方操作系统?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tashiro Koichiro、

    我正在内部检查、并将很快为您提供更新。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-san:

    我不知道有任何在 C66x 器件上提供此支持的第三方。

    此致、

    Kyle