This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:SoC 批次:38POT3S

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531618/tda4al-q1-soc-batch-38pot3s

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件:

在热循环测试期间、在以下条件下传感器会发生未处理的异常:

测试步骤:
传感器经历一次从–40°C 到+85°C 的温度循环、重复三次。

观察到的行为:
在第三个热循环之后、传感器始终遇到未处理的异常。 这种行为表明在极端热条件下、与温度相关的应力或不正确的异常处理存在潜在问题。

我们的调查:
在调试过程中、当提取跟踪以找到异常之前的问题时、我们发现在关断序列中会发生硬件中断、因此是异常。

预期行为:
传感器应在整个温度循环中正常运行、而不会触发任何未处理的异常。

请求:
请调查异常的根本原因、并就 相同 SOC 批次的纠正措施或类似问题提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您能否提供有关 正在发生的特定异常和硬件中断的更多详细信息?  

    您是否还能提供一个软件日志、该日志会随着时间的推移报告片上温度传感器(比如说每 1 或 5 秒报告一次)?

    发生异常时、环境温度和 SoC 内核温度是多少?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关 正在发生的特定异常和硬件中断的更多详细信息?  

    例外是数据中止异常、硬件中断很可能是一个无法 100%确定的 I2C 中断、因为它很难重现  

    您是否还能提供一个软件日志、该日志会随着时间的推移报告片上温度传感器(比如说每 1 或 5 秒报告一次)?

    您能详细说明一下您需要什么吗?

    发生异常时、环境温度和 SoC 内核温度是多少?

    40°C 和 85°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您提供此信息。 该专家目前正在进行商务旅行、并将在他们回来时跟进。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    是否使用 Linux 或 RTOS 来读取温度?  

    您是否可以共享异常的日志?

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 OSEK 来读取温度

    您的目标是哪些日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar

          我们已 将关键客户交付给 STLA、我们发现 SOC 问题没有任何原因、并且我们必须从您这边确定此行为、并向客户解释此问题  

    在来自同一贴片的 12 个 SoC 中、我们只有 1 个 SoC 在 85°C 或–40°C 下被标识为 NOK 、这在 SoC 限值内

    我们要求召开紧急会议  提供支持  要讨论和分享什么可能是问题  ,所以请邀请一个电话今天能够继续.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的目标是提供软件日志、以显示导致故障的系统/操作系统的整体行为。  例如、我们需要准确知道哪个硬件中断 置为有效会导致异常。

    什么是 OSEK?  

    SoC 限值定义为结温(芯片)Tj=–40°C 至 125°C。  我想您描述的是–40°C 至 85°C 的环境限值。  我们想知道错误(例如)是否是“过热“问题。  如果任何片上温度传感器报告>125C (MAXT_OUTRG_ALERT_THR ), SoC 将自动复位。  因此、我们会要求您的软件随时间的推移记录片上温度传感器、并将其输出到日志中。  这样、我们就可以了解该行为是随机的、与温度的关系、还是与高温、室温、低温类型的问题有关。

    您是否还能简化压力测试、以便在温度循环期间将简单的 Linux memtester 运行到外部 DDR?

    此致、

    Kyle