This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:电源引脚上的去耦电容器

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530940/am625-q1-decoupling-caps-on-supply-pin

器件型号:AM625-Q1

工具/软件:

您好、

根据评估板原理图、为每个引脚添加了一个电容器 (100nF)、重复引脚?
例如:用于 VDD_CORE 16 个引脚的 16 个去耦电容器

是否必须使用这些 数量的电容器? 我们可以减少电容吗?
此致
Soumya.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Soumya

    感谢您的查询。

    建议遵循 PDN 文档。

    https://www.ti.com/lit/an/sprac76g/sprac76g.pdf

    表 7-6. AM62xx PDN 目标和去耦示例

    或者、建议执行仿真以优化电容器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Soumya

    请参阅关于减小电容的专家意见:

    Valeo 希望减少 VDD_CORE 上的去耦电容器。  我建议他们遵循 PDN。  如果客户执行所需的仿真、并且根据布局、我想应该可以减小电容。

    专家答复:

    是的、正确。 他们可以减少去耦电容器的数量、但需要确保遵循 PDN 应用手册指南并满足 VDD_CORE 的目标阻抗要求。

     

    此致、

    Sreenivasa.