This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:测量写入时间

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531949/tms320vc5509a-to-measure-writing-time

部件号:TMS320VC5509A

工具/软件:

尊敬的 TI:
我想测量 DSP 的闪存写入时间、因此我尝试通过以下步骤启用时钟功能。

运行->时钟->启用

因此、CCS 显示了如下错误消息。

c55xx_0:无法启用性能分析、因为它需要已为 RTDX 或断点声明的 AU1

DSP:TMS320VC5509A
工具:CCS 5.5.0

如果您能提供建议或建议来解决此问题、我会很有帮助。
如果您需要任何日志文件、请告诉我。
我期待您的回答。

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hide、

    首先、您是否执行了 CCS -->目标-->时钟-->启用(以启用时钟进行性能分析)?  

    除了在 CCS 中使用时钟进行性能分析外、还有另外两种方法来测量用于特定函数的时间:

    1.使用 time.h 中的 clock ()(在函数基准测试之前和之后)

    2.使用 GPT_getCnt () (在函数基准测试之前和之后)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    非常感谢您的答复。


    至于我所做的程序,啊,我不得不说不... 我刚刚完成了步骤“Run -> Clock -> Enable“。
    此回复附有、请查找我拍摄的屏幕截图。

    我试过的是“7.4.17. 性能评测时钟“、如以下 CCS 用户指南所述。

    7.1.调试概述—Code Composer Studio 20.2.0 文档

    如果我有一些误解、请告诉我。

    BTW 最新的 CCS 版本为 12.8.1、对吧?
    我的前代产品自 2012 年以来似乎一直使用 CCS 5.5.0、因为硬件逻辑是围绕当时的设计而设计的。
    我可以尝试使用 CCS 12.8.1。

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hide、

    我尝试在 CCS 12.7.0 中从 C55xx 低功耗 CSL 3.08.00 导入旧的 C5535 CCS 工程。 使用“Run"->"Clock ->“ -> Enable"“ Enable"时“时、配置文件时钟工作正常。 我假设 C5509A 的工作原理是类似的。 我必须安装 C55xx CGT 4.4.1 和 DSP/BIOS 5.42.2.2.10:

    很遗憾、我没有 C5509A EVM、所以无法对它进行测试。

    此致、

    Ming