This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:直接支持设置仅 TIOVX 应用、因此放弃 GStreamer

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517051/sk-am62a-lp-direct-support-to-set-up-a-tiovx-only-application-so-waiving-gstreamer

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

我们能否获得更直接的支持来设置仅适用于 TIOVX 的应用、从而在我们的项目中放弃 GStreamer?

是否有、OSRT 旁边将不起作用、其他缺点仅适用于 TIOVX、因此选择 GStreamer(例如使用 DCC 调优工具的 ISP 调优仍然起作用)?