工具/软件:
我们能否获得更直接的支持来设置仅适用于 TIOVX 的应用、从而在我们的项目中放弃 GStreamer?
是否有、OSRT 旁边将不起作用、其他缺点仅适用于 TIOVX、因此选择 GStreamer(例如使用 DCC 调优工具的 ISP 调优仍然起作用)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们能否获得更直接的支持来设置仅适用于 TIOVX 的应用、从而在我们的项目中放弃 GStreamer?
是否有、OSRT 旁边将不起作用、其他缺点仅适用于 TIOVX、因此选择 GStreamer(例如使用 DCC 调优工具的 ISP 调优仍然起作用)?
您好 Felix:
您是否查看过 tiovx Apps gig 存储库?
https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tiovx-apps
这些应用程序已经与我们的 SDK 产品打包在一起、如果您在 EVM 上刷写了映像、则可以在/opt/edgeai-tiovx-apps 下找到示例应用程序。
此致、
Suren
您好 Felix:
有关 RGB-TIOVX IR 处理实现的示例、请参阅 https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/edgeai-rgb-ir-app-examples/tree/main/tiovx-pipeline。
此致、
建中