This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:复位后的输出时钟

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522251/am6442-output-clock-after-reset

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、 工程师:

我想知道 AM64 上是否有一个输出引脚、该引脚是未对软件进行编程时复位后参考时钟 MCU_OSC0_XI 的图像?

谢谢你

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    器件中有多个时钟输出可输出系统时钟以进行观察/调试、但在软件完成引脚多路复用器设置之前、这些输出均不可用。 请参阅器件 TRM 中的时钟输出部分和数据表中的引脚属性部分。

    •MCU_SYSCLKOUT0
    •MCU_OBSCLK0
    •SYSCLKOUT0
    •OBSCLK0

    如果您目前正在设计 PCB、那么如果您需要使用同一时钟驱动外部器件、则可以考虑添加具有多个输出的外部时钟振荡器 IC。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请参阅以下常见问题解答

    查找以太网接口

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1318441/faq-am625-am623-am620-q1-am62ax-am62px-am62d-q1-am62l-design-recommendations-commonly-observed-errors-during-custom-board-hardware-design-sk-schematics-updates-for-design-update-note

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你    答复 Kallikuppa Sreenivasa 和 Stanislav Stilyanov

    我提出这个问题是因为我在电路板上实现了可测试性设计 (DFT)。 具体来说、我想验证晶体振荡器是否正常运行以及其输出频率是否正确。

    这就是为什么我问复位后时钟是否可用、以便可以通过边界扫描读取 而不影响晶体振荡器。

    是否可以使用 AM64 上的边界扫描来读取晶体振荡器时钟?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas

    谢谢你。

    是否可以使用 AM64 上的边界扫描来读取晶体振荡器时钟?

    否。振荡器引脚不包含在边界扫描链中  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas、

    快速说明:

    可以获得 Stan 所述的时钟输出、这需要对所需的输出进行编程。

    如果可行、您可以计划配置时钟输出并在功能测试序列中执行一些测试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    如果我们只想知道  MCU_OSC0_XI 在 25MHz 振荡、而不对任何 FW 进行编程、那么最好在 MCU_PORz 释放后检查信号 PORz_OUT、该信号应在 RST26 的时间内释放至少 1840ns?  

    这一次“1840ns"是否“是否 与 MCU_OSC0_XI 振荡相关联? 如果 MCU_OSC0_XI 上没有振荡、此时会发生什么情况?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    如果我们只想知道  MCU_OSC0_XI 在 25MHz 振荡、而不对任何 FW 进行编程、那么最好在 MCU_PORz 释放后检查 PORz_OUT 信号、该信号应在 RST26 时至少 1840ns 释放?  [/报价]

    PORz_OUT 是 MCU_PORz 的缓冲输出。 不确定这是否表明 25M 时钟的行为。

    RESETSTATz 是异步复位、我们的时间是最小值、而不是最大值、不知道这是否会表明 25M 正常工作。

    我正在查看输入。

    您是否有兴趣了解 25M 的作品?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    是的,我想知道 25MHz 是否工作,以尽可能少的复杂的事情要做,这就是为什么我期望监控 PORz_OUT 是一个好主意。

    您可以向您这边核实一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry Hauser、

    谢谢你。

    我知道、如果 25M 时钟不工作、处理器应该无法启动。 (无法启动)

    复位状态输出可用作检查 25M 工作情况的指示。

    RESETSTATz 指示复位到所有内部电路的传播。  

    有关 PORz_OUT、我需要检查。

    使用 RESET 输出您是否有任何问题?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry Hauser、

    我与专家进行了检查、专家建议监控 RESETSTATz 引脚、以确认 25M 时钟是否正常工作。

    我从专家那里了解到、PORz_OUT 不依赖于 25M 时钟。

    此致、

    Sreenivasa.