工具/软件:
您好、 工程师:
我想知道 AM64 上是否有一个输出引脚、该引脚是未对软件进行编程时复位后参考时钟 MCU_OSC0_XI 的图像?
谢谢你
此致、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、 工程师:
我想知道 AM64 上是否有一个输出引脚、该引脚是未对软件进行编程时复位后参考时钟 MCU_OSC0_XI 的图像?
谢谢你
此致、
Thomas
尊敬的 Thomas:
器件中有多个时钟输出可输出系统时钟以进行观察/调试、但在软件完成引脚多路复用器设置之前、这些输出均不可用。 请参阅器件 TRM 中的时钟输出部分和数据表中的引脚属性部分。
•MCU_SYSCLKOUT0
•MCU_OBSCLK0
•SYSCLKOUT0
•OBSCLK0
如果您目前正在设计 PCB、那么如果您需要使用同一时钟驱动外部器件、则可以考虑添加具有多个输出的外部时钟振荡器 IC。
此致、
Stan
尊敬的 Thomas:
请参阅以下常见问题解答
查找以太网接口
此致、
Sreenivasa.
感谢你 的 答复 Kallikuppa Sreenivasa 和 Stanislav Stilyanov
我提出这个问题是因为我在电路板上实现了可测试性设计 (DFT)。 具体来说、我想验证晶体振荡器是否正常运行以及其输出频率是否正确。
这就是为什么我问复位后时钟是否可用、以便可以通过边界扫描读取 而不影响晶体振荡器。
是否可以使用 AM64 上的边界扫描来读取晶体振荡器时钟?
此致、
Thomas
如果我们只想知道 MCU_OSC0_XI 在 25MHz 振荡、而不对任何 FW 进行编程、那么最好在 MCU_PORz 释放后检查信号 PORz_OUT、该信号应在 RST26 的时间内释放至少 1840ns?
这一次“1840ns"是否“是否 与 MCU_OSC0_XI 振荡相关联? 如果 MCU_OSC0_XI 上没有振荡、此时会发生什么情况?

感谢你的帮助。
您好 Thomas、
如果我们只想知道 MCU_OSC0_XI 在 25MHz 振荡、而不对任何 FW 进行编程、那么最好在 MCU_PORz 释放后检查 PORz_OUT 信号、该信号应在 RST26 时至少 1840ns 释放? [/报价]PORz_OUT 是 MCU_PORz 的缓冲输出。 不确定这是否表明 25M 时钟的行为。
RESETSTATz 是异步复位、我们的时间是最小值、而不是最大值、不知道这是否会表明 25M 正常工作。
我正在查看输入。
您是否有兴趣了解 25M 的作品?
此致、
Sreenivasa.
是的,我想知道 25MHz 是否工作,以尽可能少的复杂的事情要做,这就是为什么我期望监控 PORz_OUT 是一个好主意。
您可以向您这边核实一下吗?
谢谢