请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62P-Q1 主题:AM62P 中讨论的其他器件
工具/软件:
亲爱的香榭丽舍大街、
在 AM62P 器件和 Linux SDK 中、
是否可以在 U-boot 中启用所有 2 个以太网端口并通过 AM62P 的以太网端口发送数据?
如果可能、可以使用哪种协议通过以太网发送数据?
您是否有任何数据在 U-Boot 中启用任一以太网端口并通过以太网端口发送 2MB 数据需要多长时间?
谢谢、此致、
Si。