This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:U-Boot 中的以太网启用以发送数据

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532879/am62p-q1-ethernet-enable-in-u-boot-to-send-data

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

亲爱的香榭丽舍大街、

在 AM62P 器件和 Linux SDK 中、

是否可以在 U-boot 中启用所有 2 个以太网端口并通过 AM62P 的以太网端口发送数据?

如果可能、可以使用哪种协议通过以太网发送数据?

您是否有任何数据在 U-Boot 中启用任一以太网端口并通过以太网端口发送 2MB 数据需要多长时间?  

谢谢、此致、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、  

    是否可以在 U-boot 中启用所有 2 个以太网端口并在 AM62P 中通过以太网端口发送数据?

    在我看来、您需要确保在 U-boot 器件树中正确配置两个以太网端口、以在 U-boot 中启用它们。 此外、根据我的理解、由于 U-Boot 是无状态环境、因此连接的链路伙伴无法发起流量、只有 U-boot 应启动其所有网络事务。

    如果可能、可以使用什么协议通过以太网发送数据?

    我知道的是 ping (ICMP)、DHCP、TFTP。 可能还可以使用其他协议、但由于我不是 U-Boot 专家、我无法就可以通过 U-Boot 发送的所有可能的以太网协议发表结论性意见。

    您是否有任何数据在 U-Boot 中启用任一以太网端口并通过以太网端口发送 2MB 数据需要多长时间?  [/报价]

    遗憾的是、我没有关于通过 U-boot 中的一个以太网端口发送 2MB 数据具体需要多长时间的数据。 在 U-boot 方面、与 Linux 相比、我们没有太多的以太网基准测试。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    -道林