This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:在无桥接的情况下启动 MIPI-DSI 显示器时需要帮助(使用 panel-simple-DSI)

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523827/am62l-assistance-required-for-mipi-dsi-display-bring-up-without-bridge-using-panel-simple-dsi

器件型号:AM62L

工具/软件:

您好:

我目前正在努力在我们的定制硬件上启用 MIPI-DSI 显示。 很遗憾、到目前为止显示初始化失败。

在调查过程中、我提到了用于 EVM 上 Raspberry Pi 显示的器件树、我注意到它包括一个将 DSI 信号转换为 DPI 的桥接元件。 但是、我的显示面板直接接受本机 DSI 输入、不需要任何此类桥接器。

我计划使用panel-simple-dsisimple-panel驱动程序兼容的、并打算直接在器件树中配置必要的显示时序参数。

有人能否提供指导或示例、说明如何正确地结构器件树panel-simple-dsi、使驱动器能够在不使用任何桥接器的情况下成功探测原生 MIPI-DSI 面板?

非常感谢提供有关正确配置端口、端点和时序参数的任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:
    遗憾的是、我们没有将面板 simple-DSI 与任何面板一起使用/测试、也没有任何相同的参考。 对于我们测试的面板、我们直接使用面板驱动程序和面板简易程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:  

    只是为了确认—由于器件树使用将 DSI 信号转换为 DPI 的桥接器、这是否意味着正在验证的 Raspberry Pi 显示器不是本机 MIPI-DSI 显示器? 它是使用 dpi 信号发送数据信号的显示器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:
    您能解释一下什么是“原生 MIPI-DSI 显示器“吗?

    据我所知、使用 DSI 意味着对处理器侧的数据进行串行化、将数据与较少线路数的面板通信、然后再次将接收到 DSI 面板中的 DSI 数据反序列化到 DPI/LVDS;这实际上会被面板上的像素使用。

    我还没有看到一个面板接收 DSI 数据并显示它而不在内部解串为其他格式。 如果您看到此类面板、将要求您分享相同的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经验证了当前使用的显示器、它似乎仅使用 用于渲染像素的 DSI 信号 。 目前、我无法访问该小组的数据表。 获得数据表后、我将分享相关详细信息来确认此行为。

    原生 MIPI-DSI 显示:一种 MIPI 显示屏、它直接使用 DSI 信号来呈现 GUI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WF70A8TYAHMNGB-_2800_1_2900_–1-1.pdf

    1. 随附了数据表、请检查此情况并验证天气情况、可在 AM62L3 平台上验证此情况  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是否有更新? 我在这个显示屏上显示 GUI 时遇到了问题?  请查看此内容并验证天气情况。这可在 AM62L3 平台上验证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法在末端验证自定义显示 由于您的问题是关于桥接器的存在、您能否分享以下 IC 正在做什么?

    从数据表的简要阅读来看、这是 TFT LCD 面板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不想让你验证显示. 我想知道、此显示屏属于该特定处理器支持的 MIPI-DSI 面板范围。
     这是 TFT LCD 面板? 是的。
    该驱动程序安装在显示器的硬件上(不重要)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想知道此显示属于此特定处理器支持的 MIPI-DSI 面板下。

    通常、都支持任何 MIPI-DSI 面板。

    并且该驱动程序在显示器上安装了硬件(不重要)

    驱动程序 IC 有什么作用? 它是否不消耗 DSI 数据并产生 DPI 或类似的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否不消耗 DSI 数据并产生 DPI 或类似的结果? -没有  

    通常、都支持任何 MIPI-DSI 面板。 感谢您发送编修

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了数据表中提到的驱动器 IC 的数据表、并有一些相关的寄存器。 是否有任何驱动器在配置这些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有寄存器写入都由 panel-Winstar 驱动程序(由供应商共享)处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当您询问驱动程序 IC 的详细信息时- EK79007AD3 : EK79007AD 是一款高度集成的解决方案,适用于小型到中型 A-Si TFT-LCD 面板。 此芯片集成了具有 MIPI 输入接口的 1536 通道源驱动器。

    单芯片 1536 通道源驱动器
    带时序控制器、用于 1024 (RGB)× 600 TFT LCD
    1.一般说明
    EK79007AD 是一款高度集成的解决方案、适用于小型到中型 A-Si TFT-LCD 面板。 该芯片
    将 1536 通道源驱动器与 MIPI 输入接口集成。
    2.功能
    具有 MIPI 接口的中等尺寸 TFT LCD 面板的特殊设计
    集成了具有双栅极功能的 1536 通道源极驱动器和时序控制器
    支持面板分辨率 (HxV):1024 (RGB) x768,1024 (RGB) x600、
    800 (RGB) x600,800 (RGB) x480
    具有抖动功能的 8 位分辨率 256 灰度 (6 位 DAC +2 位 FRC 或 HFRC)
    MIPI 电路的电源 (VDD_IF):1.8V
    数字电路 (VDD) 的电源:1.8V
    模拟电路 (AVDD) 的电源:8.0V ~ 13.5V
    支持接口:MIPI(4 通道/3 通道/2 通道)
    用于特殊客户申请的嵌入式伽玛表
    V1~V14、用于调整伽马校正
    1+2 点反转架构
    内置 VCOM 缓冲器
    内置自动图案
    内置 SDRRS 功能
    支持 NO_CLOCK 检测
    COG 封装
    芯片尺寸= 24975um * 695um
    凸点高度=9um
    输出凸点间距= 15um

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对此有何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定此处是否有未决问题?

    Alll 寄存器写入由 panel-Winstar 驱动程序(由供应商共享)处理。

    正如您所说的那样、我建议您在几周内等待几个即将推出的基于 DSI 的补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。