工具/软件:
您好:
我目前正在努力在我们的定制硬件上启用 MIPI-DSI 显示。 很遗憾、到目前为止显示初始化失败。
在调查过程中、我提到了用于 EVM 上 Raspberry Pi 显示的器件树、我注意到它包括一个将 DSI 信号转换为 DPI 的桥接元件。 但是、我的显示面板直接接受本机 DSI 输入、不需要任何此类桥接器。
我计划使用panel-simple-dsi与simple-panel驱动程序兼容的、并打算直接在器件树中配置必要的显示时序参数。
有人能否提供指导或示例、说明如何正确地结构器件树panel-simple-dsi、使驱动器能够在不使用任何桥接器的情况下成功探测原生 MIPI-DSI 面板?
非常感谢提供有关正确配置端口、端点和时序参数的任何帮助。
谢谢你。