This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:Jacinto7 CPB - GNSS 接收器的 UART 通信问题

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531972/processor-sdk-j7200-jacinto7-cpb---uart-communication-issues-with-gnss-receiver

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我在 Jacinto7 CPB 上遇到 UART 通信问题、需要帮助进行正确的配置。

硬件设置:

  • 板:Jacinto7 CPB
  • 已连接设备:带天线的 GNSS 接收器
  • 连接:TX、RX 和接地引脚
  • UART 接口:尝试连接到 UART1 和 UART2(映射到 UART3)

问题描述: 我有一个 GNSS 接收器通过 UART 接口连接到电路板、但我没有接收任何数据输出。 尽管物理连接正确、但 UART 通信似乎无法正常工作。

连接详细信息:

  • GNSS TX→电路板 RX
  • GNSS RX→电路板 TX
  • GNSS GND→电路板 GND
  • 在 UART1 和 UART2 接口上进行了测试

已采取的故障排除步骤:

  • 已验证物理接线连接
  • 在多个 UART 接口 (UART1、UART2) 上进行了测试
  • 已与其他设备确认 GNSS 接收器功能

问题:

  1. 在 Jacinto7 CPB 上启用 UART1、UAART2 和 UART3 的正确器件树配置是什么?
  2. 您能否阐明 UART 编号方案(您提到过 UART2 对 UART3 的更改)?
  3. UART 功能是否需要特定的引脚多路复用设置?
  4. 如何验证 UART 驱动程序是否已正确加载和初始化?

所需的其他信息:

  • UART 接口的器件树配置示例
  • 需要任何硬件跳线或开关设置

GNSS 接收器通常以 115200 波特输出 NMEA 数据、因此我需要确保正确配置 UART 以接收此数据流。

此致、
Sarthak