工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我在 Jacinto7 CPB 上遇到 UART 通信问题、需要帮助进行正确的配置。
硬件设置:
- 板:Jacinto7 CPB
- 已连接设备:带天线的 GNSS 接收器
- 连接:TX、RX 和接地引脚
- UART 接口:尝试连接到 UART1 和 UART2(映射到 UART3)
问题描述: 我有一个 GNSS 接收器通过 UART 接口连接到电路板、但我没有接收任何数据输出。 尽管物理连接正确、但 UART 通信似乎无法正常工作。
连接详细信息:
- GNSS TX→电路板 RX
- GNSS RX→电路板 TX
- GNSS GND→电路板 GND
- 在 UART1 和 UART2 接口上进行了测试
已采取的故障排除步骤:
- 已验证物理接线连接
- 在多个 UART 接口 (UART1、UART2) 上进行了测试
- 已与其他设备确认 GNSS 接收器功能
问题:
- 在 Jacinto7 CPB 上启用 UART1、UAART2 和 UART3 的正确器件树配置是什么?
- 您能否阐明 UART 编号方案(您提到过 UART2 对 UART3 的更改)?
- UART 功能是否需要特定的引脚多路复用设置?
- 如何验证 UART 驱动程序是否已正确加载和初始化?
所需的其他信息:
- UART 接口的器件树配置示例
- 需要任何硬件跳线或开关设置
GNSS 接收器通常以 115200 波特输出 NMEA 数据、因此我需要确保正确配置 UART 以接收此数据流。
此致、
Sarthak