This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:帮助:TMDS64EVM 上的正常引导流程与组合引导流程

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533455/processor-sdk-am64x-help-normal-bootflow-vs-combined-bootflow-on-tmds64evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

你(们)好

我正在运行 TMDS64EVM 平台。 根据 引导流程迁移指南、有两个引导流程: 正常引导流程 组合引导流程

您能否建议如何演示或验证正常引导流程与此电路板上的组合引导流程等效?

如何证明结果是相等的? 您是否有任何相关的支持文档、测试计划或寄存器状态验证指南?

谢谢。

参考资料:  downloads.ti.com/.../BOOTFLOW_MIGRATION_GUIDE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun Tu:

    最终目标是引导所有所需的映像 (SBL、SYSFW 和 BoardCfg)。 在正常引导流程中、RBL 已加载 SBL、并在该 SBL 加载其余映像之后。 在组合引导流程中进行了更改、RBL 本身会加载所有三个映像、因此只要引导正确的映像、就不会出现问题、并且加载这些映像的最终目标是等效的、如果对此有任何混淆、或者是否有东西导致您怀疑这两个引导流程的结果可能不同、请告知我。

    如何证明结果是等效的? 您是否有任何相关的支持文档、测试计划或寄存器状态验证指南?

    只要 SoC 能够引导 SBL、SYSFW、BoardCfg 和所有其他后续映像、您就可以确认引导流程正常工作。 我们在使用组合引导流程进行引导时没有遇到任何重大问题(组合引导流程是在 SDK 8.4 版中引入的)。 如果您在使用此功能引导时遇到问题、请告诉我。

    此致、

    会面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    两种引导模式都可以正常工作。 我没有任何编程问题。  

    这一切都与文档、测试计划和证明有关。

    例如:在 TI 安全手册中、它提到、所有由 RBL 执行的驱动程序或寄存器 init 都应由 SBL 重新初始化、对吧?


    通过初始软件重新初始化如前所述、强烈建议初始软件(次级引导加载程序或 SBL)重新初始化所有特定于引导 ROM 的器件初始化。 表 4-1 列出了 TI 提供的软件的预期和行为。“


    因为它是一个黑框、所以一旦 在 ospi 引导中到达 SBL main()、您是否有一个列表寄存器或外设。  

    例如:据我所知、例如:读取基本 MPU、读取闪存(外设初始化)应该起作用、检查 MPU 设置、 检查 PLL、 是否有这些初始值的指导原则?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun Tu:

    在 SDK 中提供的 SBL 示例中完成了所有必要的配置、您可以采用与参考相同的配置。

    此致、
    会面。