工具/软件:
您好、TI
我实现了从 UART0 到 UART5 的切换控制台、请遵循以下路径:
我已在开发板上成功将 UART2 更改为 UART3、、但无法在 定制板上实现与 UART5 相同的方法。
DFU 仅烧录 tiboot3.bin(UART5 版本)、然后自动退出。由于串行端口发生了更改、我无法知道发生了什么。
将 UART5 用作控制台时、我还需要注意其他事项吗?
这是 k3-j7200-common-proc-board.dts 内容:的一部分
等效性{
serial5 =&MAIN_uart5;
};
已选择{
stdout-path =“serial5:115200n8“//仅 SERIAL2 可以引导!!!
};
&main_pmx0{
CONSOLE_PINS_DEFAULT:CONSOLE_DEFAULT_PINS{
pinctrl-single、pins =<
J721E_IOPAD (0x8、PIN_INPUT、11)
J721E_IOPAD (0x4、PIN_OUTPUT、11)
>;
}
}
&main_uart5{
状态=“正常“;
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0=<&console_pins_default>;
};
}
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 版本:SDK-J7200 10.00.07.03