This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:将控制台切换到 UART5、DFU 无法刷写引导文件

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535000/dra821u-switch-console-to-uart5-dfu-can-not-flash-boot-files

器件型号:DRA821U

工具/软件:

您好、TI

 我实现了从 UART0 到 UART5 的切换控制台、请遵循以下路径:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/988278/faq-tda4vm-j721e-j7200-how-to-switch-console-to-a-different-uart-instance;

我已在开发板上成功将 UART2 更改为 UART3、、但无法在 定制板上实现与 UART5 相同的方法。

DFU 仅烧录 tiboot3.bin(UART5 版本)、然后自动退出。由于串行端口发生了更改、我无法知道发生了什么。

将 UART5 用作控制台时、我还需要注意其他事项吗?

这是 k3-j7200-common-proc-board.dts 内容:的一部分

等效性{

   serial5 =&MAIN_uart5;

};

已选择{

   stdout-path =“serial5:115200n8“//仅 SERIAL2 可以引导!!!

};

&main_pmx0{

   CONSOLE_PINS_DEFAULT:CONSOLE_DEFAULT_PINS{

    pinctrl-single、pins =<

     J721E_IOPAD (0x8、PIN_INPUT、11)

     J721E_IOPAD (0x4、PIN_OUTPUT、11)

    >;

  }

}

&main_uart5{

  状态=“正常“;

  pinctrl-names =“default";“;

  pinctrl-0=<&console_pins_default>;

};

}

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 版本:SDK-J7200  10.00.07.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xyong、

    实际上、  UART 5 在电路板上不受支持。

    实际上仅支持 UART 0、1、2 和 3。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul

      感谢您的回复、

      实际上我们正在使用定制电路板、因此它上的 uart5 是否不受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xyong、

    否、实际上不支持它。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul

    具体说明在哪里? 我似乎没有在 TRM 上看到任何相关的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xyong、

    我随附了同一参考文档。 请搜索标题  3.5 EVM UART/COM 端口映射

    e2e.ti.com/.../J7200_5F00_Userguide.pdf

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul

      可能我没有清楚地描述、没有使用 EVM。 这是我们客户自己的电路板。

      期待尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xyong、

    客户电路板上的情况也是如此。

    此致

    Gokul