工具/软件:
我们希望使用 SPI NOR 闪存从我们基于 AM62x 的定制电路板上启动。
参考资料: software-dl.ti.com/.../UG-QSPI.html
我们正在尝试参考上述文档来刷写 QSPI 或使用 SD 卡
我们使用 Winbond W25Q01JVSFIQ SPI 闪存
为此、我们对设备树进行了一些更改。
我们添加了对 Winbond 的 MTD 支持、并在 uboot 和 kernel menuconfig 中添加了 UBIFS 支持。
在 u-boot 中进行探测时、我们得到了以下错误:
=> SF 探针
JEDEC_SPI_NOR 闪存@0:无法识别的 JEDEC ID 字节:FF、ff、ff
在 0:0 处初始化 SPI 闪存失败(错误 0)
您能提出我们缺少的内容吗?
从 SPI 闪存引导所需的硬件/软件更改?
此外、如果我们直接刷写到 SPI NOR 中使用 SPI NOR 闪存编程器、您能建议使用哪种映像吗?