This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:尝试从定制 AM62 板上的 SPI NOR 闪存引导

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496637/sk-am62-trying-to-boot-from-spi-nor-flash-on-custom-am62-board

器件型号:SK-AM62

工具/软件:

我们希望使用 SPI NOR 闪存从我们基于 AM62x 的定制电路板上启动。
参考资料: software-dl.ti.com/.../UG-QSPI.html
 
我们正在尝试参考上述文档来刷写 QSPI 或使用 SD 卡
我们使用 Winbond W25Q01JVSFIQ SPI 闪存
为此、我们对设备树进行了一些更改。
 
我们添加了对 Winbond 的 MTD 支持、并在 uboot 和 kernel menuconfig 中添加了 UBIFS 支持。
 
在 u-boot 中进行探测时、我们得到了以下错误:
=> SF 探针
JEDEC_SPI_NOR 闪存@0:无法识别的 JEDEC ID 字节:FF、ff、ff
在 0:0 处初始化 SPI 闪存失败(错误 0)
 
您能提出我们缺少的内容吗?
从 SPI 闪存引导所需的硬件/软件更改?
 
此外、如果我们直接刷写到 SPI NOR 中使用 SPI NOR 闪存编程器、您能建议使用哪种映像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请稍后回复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    => SF probe
    JEDEC_SPI_NOR 闪存@0:无法识别的 JEDEC ID 字节:FF、ff、ff
    在 0:0 处初始化 SPI 闪存失败(错误 0)
     [/报价]

    您是否可以使用逻辑分析仪探测 SPI 时钟/数据信号、并查看是否有任何活动? `sf probe`期间是否存在时钟信号、频率是否符合预期? AM62x 的时钟输出命令是否符合预期? QSPI 闪存是否做出响应? 这将有助于验证 pinmux 等设置。

    要从 SPI 闪存引导、需要进行硬件/软件更改?

    TRM 中有一个小节、介绍了如何配置/使用 SPI 引导模式。

    此外、如果我们直接刷写到 SPI 或使用 SPI NOR 闪存编程器、您能建议我们可以使用哪个图像吗?

    如果使用我们的 Linux SW 堆栈、您只需将不同的引导映像 (tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img) 刷写到预期的适当偏移量、除此之外不需要任何“特殊“。 SDK 用户指南提供了有关这方面的一些信息、请参阅: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/Foundational_Components SDK-U-Boot/UG-QSPI.html#ospi-QSPI-NOR-NAND (您需要向下滚动一点点)。 在使用 Linux 执行相同操作时、也有类似的指令。

    此致、Andreas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够通过更改闪存 IC 来解决先前的问题。 我们尝试从在 3.3V 下运行的 IC 引导、但我们的电路板设置为 1.8V。 我们在软件中增加了对新 IC (Macronix MX25U51245GMI00) 的支持。 在探测时、我们现在能够检测 IC 并获得以下输出
    => SF 探针
    SF:检测到 mx25u51245g、页面大小为 256 字节、擦除大小为 4 KiB、总计 64 MiB

    我们在 UBoot 控制台中执行了以下步骤来从 SD 卡刷写 QSPI NOR 闪存:

    =>加载 MMC 1:1 ${loadaddr}tiboot3.bin
    在 46 毫秒内读取 294113 字节 (6.1 MiB/s)
    => SF 更新$loadaddr 0x0 $filesize
    器件 0 偏移 0x0、大小为 0x47ce1
    写入 294113 个字节、在 0.91s 中跳过 0 个字节、速度为 3203954 B/s
    =>加载 MMC 1:1 ${loadaddr}tispl.bin
    1159931 字节读取时间为 117 ms (9.5 MiB/s)
    => SF 更新$loadaddr 0x80000 $filesize
    器件 0 偏移量 0x80000、大小为 0x11b2fb
    1159931 字节写入、0 字节在 0.364 秒内跳过、速度 3236428 B/s
    =>加载 MMC 1:1 ${loadaddr}u-boot.img
    1014083 字节读取时间为 106 毫秒 (9.1 MiB/s)
    => SF 更新$loadaddr 0x280000 $filesize
    器件 0 偏移 0x280000、大小 0xf7943
    1014083 字节写入、0 字节在 0.319 中跳过、速度 3224909 B/s

    此后、我们尝试通过将引导模式更改为 xSPI(引导模式切换为 B0 至 B15 - 1100111000100100) 和 QSPI(引导模式切换为 B0 至 B15 - 11001000000100100)来更改为从闪存引导、但我们没有在控制台上获得任何输出。

    我们是否缺少任何步骤或者引导模式不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    => SF probe
    SF:检测到 mx25u51245g、页面大小为 256 字节、擦除大小为 4 KiB、总共 64 MiB

    看起来您的系统启动后可以进行基本操作、这非常好。 您的闪存编程步骤看起来不错。 有了这个至少`tiboot3.bin`应该在启动期间出现,无论什么和做一些控制台打印,但看起来你甚至没有得到.

    `s您使用的是` f update `s、但要确保在编程步骤之前也尝试添加` f erase` step(在本例中使用`sf write<eps>)、看看它是否会有任何区别(对于正确实现和配置的闪存驱动程序,它不应该--但我们应该仔细检查这一方面)。

    将引导模式更改为 xSPI (

    您的闪存似乎支持 SFDP、因此 xSPI 引导模式在理论上应该起作用。

    您是否尝试过从下电上电(而不是重置)引导? 也许闪存在 U-Boot 中刷写后处于 ROM 无法通信的状态。 如果闪存复位信号未连接到系统复位(是您的?)、则可能会发生这种情况。 如需了解更多信息、请参阅此处: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436064/am2431-spi-and-qspi-boot-modes-using-an-external-flash-w-o-a-dedicated-reset-pin/5506328#5506328   在上电时尝试引导可能是一个很好的测试、可以在此处查看是否存在此问题。

    然后、如果您在 CLK、数据输入和数据输出信号上看到任何通信、是否可以使用逻辑分析仪探测信号?

    我们是否遗漏了任何步骤或者引导模式不正确。

    您可以尝试的另一件事是使用常规 SPI 引导模式、然后循环使用所有不同的引导模式配置设置、必须查看这些设置中是否有任何一个正常工作。 此外、还要确保从冷启动(开机)执行所有操作。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了不同的引导模式、但仍然无法在控制台上获得任何输出。在 SF 读取/写入命令期间、我们在数据线路和时钟上获得了活动。

    我们使用 SF 擦除遵循以下命令:

    sf probe
    
    sf erase 0x0 0x680000
    
    load mmc 1:1 ${loadaddr} tiboot3.bin
    
    sf write $loadaddr 0x0 $filesize
    
    load mmc 1:1 ${loadaddr} tispl.bin
    
    sf write $loadaddr 0x80000 $filesize
    
    load mmc 1:1 ${loadaddr} u-boot.img
    
    sf write $loadaddr 0x280000 $filesize

    我们在电路板开启时更改了引导模式、然后提供复位信号以检查电路板是否引导或在 SPI 数据线或时钟线上是否有任何活动、但我们没有任何活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在电路板开启时更改了引导模式、然后发出复位信号、以检查电路板是否会引导或者在 SPI 数据线或时钟线上获取任何活动、但我们没有获得任何活动。

    尝试按照我之前介绍的方法对电路板进行下电上电。 BOOTMODE 引脚仅在非常特定的低电平 复位时才会被读取/锁存、至少在我们的 EVM 上按下板载复位按钮几乎不足以重新捕获 BOOTMODE 引脚状态。 100%的最佳选择是进行下电上电。

    如果您很好奇、TRM 提供了有关此方面的详细信息...

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了不同的引导模式、每次对电路板进行下电上电、同时在闪存上提供复位信号(我们直接从 IC 复位引脚连接到“RESETSTATz"信号“信号)信号)、但仍然没有任何活动。

    设备树中是否有任何地方或者我们可以指定闪存工作电压的任何其他地方(SD 卡可以这么做)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本周我将在 PTO 上工作、但下周将再次查看。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于此问题的任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们直接在 IC 复位引脚与“RESETSTATz"信号“信号
    之间连接了一根导线

    该信号是“主域热复位状态输出“、是器件 POV 的输出。

    您需要断言的是  MCU_PORz 即“MCU 域冷复位“。 这是一个器件输入、是进行器件复位的有效方法、还可确保读取和锁存引导模式引脚。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了 RESETSTATz 与在参考设计中一样 OSPI0_CSN1 (用作 GPIO_OSPI_RSTn)用于闪存复位。 我们将尝试使用 MCU_PORz 信号来查看它是否发生了任何变化。

    TRM 提到:“当使用大于 128MB 的 OSPI\xSPI\QSPI\SPI 闪存设备时、具有复位功能的闪存设备包
    信号“。那么、如果我们使用 128MB 的闪存 IC、我们是否能够在没有任何复位信号的情况下引导闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我们使用 128 MB 的闪存 IC、我们是否能够在没有任何复位信号的情况下引导闪存?

    是的。 复位信号的连接主要能够通过复位更好地从某些运行和故障场景中恢复、因此引导 ROM 固件有一个“干净“(未配置)器件可供通信。 但是、这方面不应影响您在上电后进行初始引导的能力、这正是您遇到的问题。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们购买了一个 128 MB 闪存 (W25Q12PWSFIM)、并尝试从该闪存引导。 如果我们在不添加特定驱动程序的情况下尝试探测闪存、则会出现以下问题:

    sf probe
    jedec_spi_nor flash@0: unrecognized JEDEC id bytes: df, 00, 30
    Failed to initialize SPI flash at 0:0 (error 0)

    在包含 JEDEC ID 并在 drivers/MTD/SPI/SPI-NOR-IDs.c 中添加以下行之后:

    { INFO("w25q12pwsfim", 0xdf0030, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ ) }

    并在菜单 conf 中启用以下功能:

    ->设备驱动程序-> MTD 支持-> SPI 闪存支持-> Winbond SPI 闪存支持

    我们在探测闪存(SF 探针)后收到以下错误:

    Failed to initialize SPI flash at 0:0 (error 0)