This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:GPMC_FCLK 和 GPMC_CLK 配置

Guru**** 2476125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532439/am623-gpmc_fclk-and-gpmc_clk-configuration

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、

我的客户希望 将 GPMC_CLK 频率设置为 64MHz。
似乎只有 GPMC_FCLK 是 133MHz 或 100MHz、GPMCFCLKDIVIDER 仅允许 1/2、1/3 或 1/4。
因此可能的配置如下。

GPMC_FCLK 1/1. 1/2 1/3. 1/4
133MHz 133MHz 66.5MHz 44.3MHz 33.25MHz
100MHz 100MHz 50MHz 33.3MHz 25MHz

Q1) 以上假设是否正确?
Q2) 是否可以更改 133MHz 或 100MHz 以外的 GPMC_FCLK?
例如、将 PLL2 hsdiv_clkout7 设置为 1/16 并为 GPMC_FCLK 提供 62.5MHz 工作、不会对其他模块产生任何影响?


谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

    对于 Q1、是的、但要做一点小提示- 133MHz 时钟更精确地等于 133.3MHz,正如您可以在屏幕截图上看到的那样,使分频结果略有不同 — 66.7|  44.4| 33.3。 我认为这对你来说并不重要。

    对于 Q2、我没有找到任何其他依赖于该时钟的模块或外设。 是的、我认为没有理由不为 GPMC 使用 MAIN_PLL2_HSDIV7_CLKOUT。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    感谢您的快速答复。
    对于 Q2、GPMC 本身可以与 62.5MHz 配合使用?
    我有一个问题、GPMC 仅针对 133MHz 和 100MHz 设计和验证。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    您能否回答我的最后一个问题?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

    我收到了 GPMC 专家的以下反馈:

    “hi Stan、我们尚未验证如何更改 PLL 以获得特定的 GPMC 频率。 如果只需更改 HSDIV 即可实现频率(假设其他外设均不共享相同的 HSDIV 输出时钟)、那就没有问题。“

    此致、

    Stan