Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
您好、
当我尝试使用编译的 Keywriter 工具通过 Uniflash 进行刷写时、提示消息如下所示。我想知道导致此问题的原因以及如何正确刷写 Keywriter。

感谢您的答复。
此致、
阴离子
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anion
很少有建议
*在 SDK 中带有命令行的 Uniflash
*测试 SBL
您好、 Diwakar
Keywriter 是否支持“UART 引导“并直接在 DDR 上运行、而无需在闪存器件中编程?
您有任何相关信息吗?
我现在正试图找到它。
客户在 SD 卡引导中复制 SBL(带 Keywriter 应用)和 tifs、但似乎会遇到一些问题。
这就是我们尝试使用另一种加载方式来 运行 Keywriter 的原因。
非常感谢
Gibbs
嗨、Gibbs、
[引述 userid=“533255" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533187/tda4vm-q1-uniflash-tool-fails-to-flash-the-keywriter/5903357 #5903357“]Keywriter 是否支持“UART 引导“并直接在 DDR 上运行、而无需在闪存器件中编程?
[/报价]Keywriter 二进制文件与任何其他 SBL(引导加载程序)二进制文件一样。 您可以使用 ROM 支持的任何引导模式。 答案是肯定的、您也可以使用 UART 引导模式。
此致
Diwakar