This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:Uniflash 工具无法刷写 Keywriter。

Guru**** 2474710 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533187/tda4vm-q1-uniflash-tool-fails-to-flash-the-keywriter

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

当我尝试使用编译的 Keywriter 工具通过 Uniflash 进行刷写时、提示消息如下所示。我想知道导致此问题的原因以及如何正确刷写 Keywriter。

感谢您的答复。

此致、

阴离子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到许多仿真错误。 器件可能未正确配置。 我将提请器件专家注意本主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anion:

    当我尝试使用编译的 Keywriter 工具通过 Uniflash 进行刷写时、提示消息如下所示。我想知道导致此问题的原因以及如何正确刷写 Keywriter。

    要将 Keywriter 映像刷写到哪种引导介质? 或者您只是想运行 Keywriter 吗?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Diwakar、

    我只是想运行 Keywriter。

    此致、

    阴离子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anion:

    您有没有尝试过使用 uniflash 工具加载任何其他像 sbl.它是否工作?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anion

    很少有建议

    *在 SDK 中带有命令行的 Uniflash

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/pdk_jacinto_11_00_00_21/docs/userguide/jacinto/board/uniflash.html

    *测试 SBL

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/pdk_jacinto_11_00_00_21/docs/userguide/jacinto/boot/boot_k3.html#

    您好、 Diwakar

    Keywriter 是否支持“UART 引导“并直接在 DDR 上运行、而无需在闪存器件中编程?

    您有任何相关信息吗?

    我现在正试图找到它。

    客户在 SD 卡引导中复制 SBL(带 Keywriter 应用)和 tifs、但似乎会遇到一些问题。

    这就是我们尝试使用另一种加载方式来 运行 Keywriter 的原因。  

    非常感谢

    Gibbs

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    [引述 userid=“533255" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533187/tda4vm-q1-uniflash-tool-fails-to-flash-the-keywriter/5903357 #5903357“]

    Keywriter 是否支持“UART 引导“并直接在 DDR 上运行、而无需在闪存器件中编程?

    [/报价]

    Keywriter 二进制文件与任何其他 SBL(引导加载程序)二进制文件一样。 您可以使用 ROM 支持的任何引导模式。 答案是肯定的、您也可以使用 UART 引导模式。

    此致
    Diwakar