This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S4XG01EVM 电路板持续复位

Guru**** 2416280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529523/j784s4xevm-j784s4xg01evm-board-is-continuously-resetting

器件型号:J784S4XEVM

工具/软件:

您好!

全新电路板 TI J784S4XG01EVM 电路板会在连接到电源后持续复位  

我们正在使用建议的电源 CUI Inc./ SDI120-24-UC-P51。

我们插入了附带电路板的标准 SD 卡映像(除了 UART 终端外)、因此没有看到任何 HDMI 显示器  

您能检查一下这个问题并告诉我们如何解决

谢谢、此致  

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    欢迎来到 e2e。  

    您能否确保将所有 DIP 开关设置为正确的设置以获得 SD 卡映像?  

    您也可以从网站下载最新的 SD 卡映像并重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreyasRai、

    感谢您的快速响应!

    您能否分享所有正确的 DIP 开关设置?

    根据我的理解、我们尚未对默认 DIP 设置进行任何更改、引导模式设置为 SD 卡引导。

    我们认为在这里讨论会需要很多时间  

    在 IST 从下午 3:30 到 IST 从晚上 9:30 之后的任何时间、我们能否在明天的可用时间内与您联系?

    您能否分享官方电子邮件或支持电子邮件以快速取得进展?

    我们的项目已经严重升级。

    感谢您的理解  

    Mohan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查 SD 卡中是刷写了映像还是空白?

    您如何监控“持续重置“?  您是否在探测电路板或其他?

    EVM 用户指南可 在此处找到。  仔细检查 DIP 开关等问题始终是不错的做法。  它们应以默认状态(SD 卡)发货、但应确认。

    您是否还能确认电路板上电时哪些 LED 亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    q1) 您能否查看 SD 卡中刷写了映像还是空白

    >> SD 卡具有与 EVM 板一起交付给我们的默认映像。

    Q2) 您如何监控“持续重置“?  您是否在探测电路板或其他?

    >>我们已经建立了 UART 终端连接并监控 SOC 日志,请参阅随附的日志

    Q3) 您是否还能确认打开电路板电源时哪些 LED 亮起?

    >>所有电源指示灯均亮起、请参阅所附的主板图片  

     Q4) EVM 用户指南可 从此处获取。  仔细检查 DIP 开关等问题始终是不错的做法。  它们应以默认状态(SD 卡)发货、但应确认。

    >>引导模式配置 DIP 开关根据用户 Guidee2e.ti.com/.../Ti_5F00_Build-reboot_5F00_logs.txt 设置为 SD 卡引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我想 SD 卡在这里不是问题、因为它根据日志从 SD 卡引导:

    Trying to boot from MMC2

    但我发现了其他一些可能导致问题的问题:

    [    1.189066] ti-sci-clk 44083000.system-controller:clock-controller: get-parent failed for dev=157, clk=34, ret=-19
    [    1.199739] ti-sci-clk 44083000.system-controller:clock-controller: get-parent failed for dev=157, clk=34, ret=-19
    [    1.210448] ti-sci-clk 44083000.system-controller:clock-controller: get-parent failed for dev=157, clk=34, ret=-19
    
    [    3.135465] pcieport 0000:00:00.0: of_irq_parse_pci: failed with rc=-22
    
    [    8.781984] cdns-mhdp8546 a000000.bridge: Failed to get SAPB memory resource, HDCP not supported
    [FAILED] Failed to start Weston, a Wayland compositor, as a system service.
    

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从随附的日志中、EVM 正在启动用户提示符。  复位可由 PMIC 计时器执行。  请验证默认情况下计时器是否已禁用。  油尺开关 SW16 位置 4 应设置为 ON(开)。

    SD 卡上的映像是否旧/过时?  如果 SD 卡是在 EVM 制造商时刷写的、那么与最新版本相比、它可能已过时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会将 DIP 开关 SW16 设置/检查为打开并更新您  

    请分享最新的构建路径、我们可以在其中下载、创建映像磁盘并更新您。

    您还能分享有关 HDMI 连接器、兼容显示器和 HDMI 连接器的连接详细信息吗

    谢谢  

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    可从以下位置下载最新的 PROCESSOR-SDK-LINUX SDK: https://www.ti.com/tool/download/Linux-J784S4 

    可以使用此处 SDK 文档中所述的脚本使用最新默认映像创建 SD 卡: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/11_00_00_08/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html#create-sd-card-with-default-images-using-script

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Dipswitch SW16 位置 4 设置为 ON、 解决了重置问题、感谢您的快速支持。

    您能否详细介绍一下如何处理 PMIC 计时器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Takuma-san 的快速分享、我们正在用新映像刷新主板并更新您。

    我们将使用新图像验证 铲斗开关 SW16 位置 4 是否应设置为“关闭“、并使用新图像检查 Waylan 问题或重置的其他原因  

    谢谢、此致  

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    好的。 如果发现任何问题、请告诉我们。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuma、

    您能否 通过 BalenaEtcher 确认 WIC 文件在哪里闪存?

    tisdk-adas-image、 - .rootfs.wic.xz 

    在“发行“页面中、我们有以下文件、但没有 WIC 文件

    ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_00_00_08-Linux-x86-Install.bin

    tisdk-adas-image-j784s4-evm.tar.xz  

    boot-adas-j784s4-evm.tar.gz  

    谢谢

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    我们不为 J784S4 EVM 提供 WIC 映像。 我认为这是我们最后的一些文档错误 而是:

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuma、

    我们能够获取容器并创建 SD 卡。

    进入引导后、我们无法在连接的显示端口上看到任何显示?

    您能解释一下显示器端口连接和我们需要配置或需要加载的任何 dtb 文件吗  

    谢谢

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    我这边有两条评论

    1.是否 不再发生持续复位?  

    2.如果使用 ADAS 图像、则默认情况下在 Linux 中将禁用显示端口、因为我们面向 ADAS 的视觉应用使用在 R5 内核上运行的 RTOS 驱动程序进行显示管理。 如果您想启用 Linux 显示、则引导分区中有一个 uEnv.txt 文件。 uEnv.txt 中将有一个 name_overlays 变量。 注释或删除此变量以禁用禁用 Linux 显示的叠加层。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:  

    请在此处找到我的反馈

    1.是否 不再发生持续复位?  

    应答。 是、在共享最新版本构建中、也通过将 SW16.4 DIP 开关设置为 ON 来实现。

    我们假设看门狗处理仍然没有完成、或者我们缺少了一些东西  

    请您确认一下吗?

    2.在发行说明中、有一些关于 dtb 文件和 uEnv.txt 更改的说明  

    有了 defaut uEnv.txt 我们也不能看到任何显示(有没有演示应用程序在 R5 coare ?)

    请您确认一下吗?

    谢谢

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    默认将使用 R5F 内核驱动程序、由视觉应用演示使用。 在运行视觉应用演示之前、什么都不会显示。

    我不知道为什么会发生重置。 您能分享 DIP 开关的特写吗?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuma、

    请在此处找到所有 DIP 开关图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    看门狗开关似乎会禁用看门狗。 我来看看办公室的一些 EVM 板、看看其他 DIP 开关设置是否不同。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    两个问题:

    1. 您能尝试将 SW2.5 和 2.6 切换至开启吗? 这不应导致问题、但它们确实与 PORz 有一些连接。 它们会更改 PCIe 复位行为。  
    2. 如果有额外的 J784S4 EVM 板、您能否尝试使用同一 SD 卡启动该板、看看是否在不同的板上观察到复位?

    此致、

    Takuma