请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A 主题中讨论的其他器件:DS90CR286、 AM69A
工具/软件:
您好、
我想将 csi2 输入到基于 AM69A 的定制硬件中。 我的输入标准是相机链路基本标准、它正在使用 ds90cr286 转换为 8 位并行数据。 我想使用 Toshiba tc358746(与 csi2 并行)将 csi2 输入到我的电路板。
下图进行了说明。

我的问题是、是否可以使用此配置将硬件正确配置为接收视频? AM69A SDK 内核中还提供了 Toshiba 桥接器的驱动程序吗?
基本上、我想了解将硬件配置为接收 LVDS 所涉及的步骤。
谢谢。