This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:从定制摄像头配置到基于 AM69A 的定制硬件

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533597/processor-sdk-am69a-configuration-of-custom-camera-to-am69a-based-custom-hardware

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:DS90CR286AM69A

工具/软件:

您好、

我想将 csi2 输入到基于 AM69A 的定制硬件中。 我的输入标准是相机链路基本标准、它正在使用 ds90cr286 转换为 8 位并行数据。 我想使用 Toshiba tc358746(与 csi2 并行)将 csi2 输入到我的电路板。  

下图进行了说明。

我的问题是、是否可以使用此配置将硬件正确配置为接收视频? AM69A SDK 内核中还提供了 Toshiba 桥接器的驱动程序吗?  

基本上、我想了解将硬件配置为接收 LVDS 所涉及的步骤。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muneeb:

    我的问题是、是否可以使用此配置将硬件配置为正确接收视频?

    可能是。 如果您选择的所有设备都适合转换协议、我认为没有理由它不起作用。 唯一的问题就是信号完整性以及确保器件正确启动。 不过、您是否有理由必须使用 Camera Link 而不是 CSI 摄像头?

    还有 AM69A SDK 内核中提供的 Toshiba 桥接器驱动程序吗?  [/报价]

    是的、Linux 内核包含  tc358746 驱动程序。

    此致、
    Jared