This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:物体检测不能正常工作

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533966/sk-am62a-lp-object-detection-not-working-well

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好、

我已成功使用 Edge AI Model Maker 开发了物体检测模型、但未获得预期结果。 模型名称显示在 apps_python 终端 print ncape 中、但我在输出中未收到边界框或可识别类。

附加我的配置文件

 

title: "Demo"
                                                          
inputs:                                                  
  input0:      
    source: /dev/video-imx219-cam0     # IMX219 raw sensor
    format: rggb                        # raw Bayer input
    width: 1920                                          
    height: 1080                                          
    framerate: 30                                                 
    subdev-id: /dev/v4l-imx219-subdev0  # Required by ISP
 
                                           
models:               
  model0:
    model_path: /opt/model_zoo/SAMPLE-OD-CHECK
    viz_threshold: 0.6
outputs:       
  output0:      
    sink: kmssink
    width: 1920
    height: 1080     

flows:         
  flow0: [input0,model0,output0]

此致  

Adithyan DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithyan:

    我知道您的模型没有像您预期的那样准确地处理实时数据。 我假设使用 IMX219 CSI 摄像头时成像流水线本身运行正常、并且您在连接的显示器上确实看到了实时馈送。 (请注意,默认情况下,检测信息不会打印在日志中)

    首先、我们来考虑一下模型在 modelmaker 期间对原始数据的处理方式。 在 edgeai-modelmaker 中、您会发现模型的最终版本托管在如下路径下:

    • edgeai-modelmaker/data/projects/$PROJECT_NAME/run/$DATE_STRING/$MODEL_NAME/compile/$SOC/WORK/$MODEL_SHONAME
    • 将有一个“输出“文件夹、其中包含某些数据集的后处理版本。 此处的图像是否包括预期的检测?
    • 或者、考虑模型的最终训练精度是多少。 这些精度值将位于训练的“run.log"文件“文件中

    假设上述操作正确、我建议将模型的输入源更改为指向数据集的图像文件目录。 请验证它是否对熟悉的数据做出了良好的响应。  

    此致、

    Reese