工具/软件:

您好、
根据上图、主 GPIO 只有 2 个内部输出。 我们已经尝试将“Sciclient_rmIrqSetRaw"中“中的内向器输出与 多个 主 GPIO 组内向器输入重复使用、但只有第一个主 GPIO 组中断设置有效。 是否可以 在 MCUSS 中配置超过 2 个主 GPIO 组中断?
此致、
Jun Hua
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:

您好、
根据上图、主 GPIO 只有 2 个内部输出。 我们已经尝试将“Sciclient_rmIrqSetRaw"中“中的内向器输出与 多个 主 GPIO 组内向器输入重复使用、但只有第一个主 GPIO 组中断设置有效。 是否可以 在 MCUSS 中配置超过 2 个主 GPIO 组中断?
此致、
Jun Hua
嗨、Seow、
根据上图、主 GPIO 只有 2 个内部输出。
主域有 2 个 GPIO 模块(即 GPIO0、GPIO1)。 主 GPIO 中断路由器有 16 个输出、进入主域。 (即 GIC/R5FSS)。
是否可以 在 MCUSS 中配置超过 2 个主 GPIO 组中断?
在上述情况下、您是指使用主内核的 GPIO 引脚为 MCU 内核配置 2 个以上的 GPIO 中断吗? 我在这里是对的吗?
此致、
Tushar
嗨、Tushar
是否可以将 2 个不同的中断输入路由到同一个中断输出? 例如、我想将“CSLR_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_IN_GPIO0_GPIO_BANK_0"和“和“CSLR_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_IN_GPIO0_GPIO_BANK_1"路“路由至“CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MAIN_GPIOTROUT0_MUX_INTROUT34"。“。
此致、
Jun Hua