工具/软件:
尊敬的专家
我有几个问题。
(1) SDIO DATA/CMD 线路的最大电流输入和输出是多少?
(2)“输入漏电流“的含义是什么?

(3) 我们是否可以“移除“用于 SDIO 通信的外部 PU 电阻器? (连接器件是 WiFi 模块、不是 eMMC 或 SD)
因为 PCBA 的空间限制。 我们尝试移除外部 PU 电阻、发现 SDIO 电平变为 1.2V。
它是否有副作用?

(4) SDIO 接口是否通过寄存器设置支持内部 PU 电阻? 我们是否可以使用内部 SDIO PU 电阻器替换外部电阻器?
非常感谢
Gibbs