This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:A53 内核之间的 IPC 通信

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542360/am6442-ipc-communication-in-between-a53-cores

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的团队:

  1. 在 RT-Linux 上运行的 A53 内核之间进行 IPC 通信所需的性能报告?
  2. A53_0 和 A53_1 内核之间可以传输多少数据?延迟是多少?  

此致、

Ravilla Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ravilla、

    通常、Linux 应用程序不知道哪个软件在哪个 A53 内核上运行。 您是否在使用特定应用来划分每个内核的处理能力?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    1) 我们必须在不同的内核中运行不同的自定义应用程序、以便使用 RT-Linux 测试 A53 的 core0 和 core1 之间的延迟?

    此致、

    Ravilla Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ravilla、

    请详细介绍您的实际用例。 例如、

    1) 您是否尝试在可能在同一 A53 内核上运行的 Linux 应用程序之间进行通信?

    2) 您是否使用核心关联设置、超级管理程序或其他方式在核心之间拆分软件,在不同的核心上实际运行不同的代码?

    3) 你在做别的事情吗?

    TI 不提供有关 Linux 应用程序之间消息传递的任何基准测试。 这是一个通用 Linux A53 问题、不是任何特定于 TI 的问题。 在这些论坛上、我们需要保留对 TI 硬件或 TI 软件的支持、而不是可以在线获得解答的通用 Linux。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    1) 在两个内核上运行 RT-Linux、使发送器应用程序在 A53 CORE_0 中和接收器应用程序在 A53 CORE_1 中检查 2 个内核之间的延迟?

    2) 他们是否有在 A53_0 和 A53_1 内核上进行 IPC 通信的示例?

    3) 我们使用核心亲和力?

    此致、

    Ravilla Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ravilla、

    在同一 Linux 操作系统上运行的两个不同 Linux 应用程序之间发送消息是一个“通用 Linux“问题、而不是“TI 特定的“问题。 有关如何实施该软件以及如何测试软件性能的指导、请在线查找其他位置。

    例如、您可能对 Bootlin 的实时 Linux 培训感兴趣:
    https://bootlin.com/training/

    此致、

    Nick