工具/软件:
尊敬的团队:
- 在 RT-Linux 上运行的 A53 内核之间进行 IPC 通信所需的性能报告?
- A53_0 和 A53_1 内核之间可以传输多少数据?延迟是多少?
此致、
Ravilla Dinesh。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
此致、
Ravilla Dinesh。
您好 Ravilla、
请详细介绍您的实际用例。 例如、
1) 您是否尝试在可能在同一 A53 内核上运行的 Linux 应用程序之间进行通信?
2) 您是否使用核心关联设置、超级管理程序或其他方式在核心之间拆分软件,在不同的核心上实际运行不同的代码?
3) 你在做别的事情吗?
TI 不提供有关 Linux 应用程序之间消息传递的任何基准测试。 这是一个通用 Linux A53 问题、不是任何特定于 TI 的问题。 在这些论坛上、我们需要保留对 TI 硬件或 TI 软件的支持、而不是可以在线获得解答的通用 Linux。
此致、
Nick
您好 Ravilla、
在同一 Linux 操作系统上运行的两个不同 Linux 应用程序之间发送消息是一个“通用 Linux“问题、而不是“TI 特定的“问题。 有关如何实施该软件以及如何测试软件性能的指导、请在线查找其他位置。
例如、您可能对 Bootlin 的实时 Linux 培训感兴趣:
https://bootlin.com/training/
此致、
Nick