This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x USB 控制器 VBUS 逻辑内部检测

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545217/processor-sdk-am335x-am335x-usb-controller-internal-detection-of-vbus-logic

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X


工具/软件:

您好、

如果 AM335X 的 VBUS 总线出现下降、将报告以下错误:

通过调查和手动审查、我发现 VBUS 检测电平需要大于或等于 4.4V。

我 想 知道 AM335X USB 控制器如何在内部检测 VBUS 电平以及逻辑是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VBUS 检测遵循 USB2.0 规范中的 VBUS 会话定义。 系统设计应遵循 USB 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    完全同意 Bin Liu 的说法。

    在内部、它是一组用于检测 VBUS 电压窗口的模拟比较器。 我附加了下图、仅供参考。 它来自较新的器件 TRM (AM65x)、我的唯一目的是描述 VBUS 检测原理。

    图仅供参考!!! 它不来自 AM335X TRM!

    此致、

    Stan