This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:我特别关注电阻器是否正确安装。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM623, AM625, AM6442, AM62P, AM620-Q1, AM625-Q1, AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523338/am6442-i-am-particularly-concerned-about-whether-the-resistors-are-installed-correctly

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: AM62P、AM62L、 AM620-Q1、AM625、AM623、 AM625-Q1AM625SIP

工具/软件:

大家好!

AM6442 的外设电路图现已完成。
请检查一下。
我尤其担心电阻器是否安装正确。

我会以私人邮件的形式向您发送电路图、请回复。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    感谢您的查询。

    不确定您是否分享了原理图。

    我不知道范围。

    需要注意的是、我们不支持通过 E2E 进行完整的原理图审阅。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我在您的私人消息中发送了电路图。
    您能为我检查一下吗?

    无需检查电源和 FPGA 等其他组件的电路图。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    AM6442 的外设电路图现已完成。
    请检查一下。
    我尤其担心电阻器是否安装正确。

    帮助我了解所关注的外设或电阻器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    据我的客户说、绘制此电路图的硬件设计人员已经离开公司、无法再检查电路图。
    我们经销商没有时间检查所有电路、因此我们希望 TI 为我们检查这些电路。

    客户的要求是检查从 AM64 引脚连接到外设的电阻器和电容器的放置和值是否存在任何问题。
    他们希望我们检查与所有外设的连接、而不仅仅是其中的一些外设。
    我们的一名团队成员已检查了电源 IC 电路图、因此 TI 无需检查该电路图。
    我们已经检查了 GPMC、引导电路图。
    AM6442:AM64 和 FPGA 之间电阻值的含义。 -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
    与此 E2E 一样、必须检查电阻和电容器是否合适。

    这里有很多电路图、但 TI 是否可以对其进行检查?
    如果这很困难、您可以在您决定的范围内检查您想要的任何内容。
    如果支票有任何费用、请告知我们。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    您提到的上述范围似乎是完整的原理图审阅。

    您是否联系过您正在合作的任何 TI 销售或支持。

    请注意、我们有 4 周以上的时间进行原理图审阅。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    您能否与客户的主要问题核实。

    客户做了很多优化。

    例如: USB0_RCALIB — 客户使用 3 个串联电阻器。 不确定 499R 如何保持 1%、假设有 3 个电阻器。

    USB VBUS 有 5 个电阻。

    您能否请检查客户是否进行了任何计算以验证组合电阻是否 在建议的电阻值(包括容差)内。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    我将检查电阻的容差。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    您能否检查原理图是否不完整?

    MCU_RESET_N
    连接不可见

    POR_Sitara_N
    连接不可见

    客户已进行了大量操作系统优化来标准化 R 值、但在许多地方使用了 1%、这些地方可能是标准 5%电阻器。

    许多帽子可能是 Don。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    我看到客户使用 OSPI0 接口连接到 2 个 QSPI 附加器件。

    您能否与客户确认、他是否知道由于信号完整性问题、我们不支持在 OSPI0 接口上连接多个所连接器件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的帮助、

    如电路图所示、IC5 和 IC8 已连接、但我认为没关系、因为 CS 是分离的。
    是否建议将 CLK 和 D 连接到多个器件?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    谢谢你。

    我们不支持 OSPI0 接口连接到超过 1 个器件。

    不建议将 CLK 和 D 连接到多个器件吗?

    是的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    请参阅以下常见问题解答。

    (+) AM625:有关连接到 SPI NOR 的 OSPI CLK 的分销商 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    当 OSPI0 接口连接到多个 QSPI 器件时、可能会出现性能问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    添加具有使能功能的缓冲器如何作为避免冲突的措施?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    谢谢你。

    如何将带有使能函数的缓冲区作为避免冲突的措施?

    客户需要负责 IO 上的负载以及路由。

    客户务必要注意、多器件配置可能会影响性能。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    您能否确认客户是否构建了电路板并看到任何功能问题。

    根据我的快速回顾、我可以看到一些可能影响性能或功能的实施。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户尚未创建电路板。

    客户务必要注意、多设备配置会影响性能。

    我们会 将这些信息传达给客户。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    客户尚未创建电路板。

    很高兴听到状态。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    我将尝试分享我的调查结果、以便客户在本周结束前修改和查看检查清单、以找到任何类似问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    这是 AM62x 和 AM64x 中都出现的现象吗?
    是否有一些背景原因表明尽管使用 OSPI 信号、但仍无法使用 CS?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    谢谢你。

    这是否在 AM62x 和 AM64x 中都出现了这种现象?

    AM62x、Am62A、Am62P 和 Am644x

    我们支持 AM62L 中连接 2 个器件

    不确定您是否有机会查看上述 E2E。

    问题主要在于数据和时钟路由、负载以及影响性能的与信号完整性相关的问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我是海报的同事。

    在我们客户的系统中、AM64x 连接到 FPGA、似乎它们使用间接 FPGA 配置方法、其中 AM64x 在引导 Linux 后从 OSPI 闪存器件读取 FPGA 位流、然后通过 SPI 接口将位流发送到 FPGA。

    在此设置中、有两个 SPI NOR 闪存器件连接到 OSPI 总线:

    • 一个闪存 (OSPI_CS0)、存储用于引导的 AM64x 固件

    • 另一个闪存 (OSPI_CS3) 存储用于配置 FPGA 的位流

    根据 E2E 论坛上之前的回复、通常不建议在 OSPI 总线上连接多个从器件。 也就是说、我们要问:

    • TI 是否有关于在此类设置中实现间接 FPGA 配置的官方解决方案或设计指南?

    • 或者、是否使用唯一推荐的方法是使用存储 AM64x 固件和 FPGA 位流的单个闪存器件(在 OSPI_CS0 上)?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户正在考虑进行元件放置、以更大限度地减少电路板原图中反射的影响。
    如果问题仍然存在、他们会尝试调整时钟频率和阻尼电阻。
    这种方法是否正确?
    如果有推荐的方法、请告知我们。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您发送编修。

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523338/am6442-i-am-particularly-concerned-about-whether-the-resistors-are-installed-correctly/5888768 #5888768“]

    根据 E2E 论坛上之前的回复、通常不建议在 OSPI 总线上连接多个从器件。 也就是说、我们要问:

    • TI 是否有关于在此类设置中实现间接 FPGA 配置的官方解决方案或设计指南?

    [/报价]

    我不知道什么。  此实现看起来特定于客户。

    或者、使用同时存储 AM64x 固件和 FPGA 位流的单个闪存器件(在 OSPI_CS0 上)是唯一推荐的方法?

    这种方法没有任何问题。  此实施 将是特定于客户的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    客户正在考虑采用元件放置方式、以更大限度地减少电路板原图中反射的影响。
    如果问题仍然存在、他们会尝试调整时钟频率和阻尼电阻。
    此方法是否正确?

    我已经提到了主要问题、即 OSPI0 接口性能。

    这种方法在实施时应该是可以的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户选择器件的前提是可以连接多个器件、
    因此、有必要清楚地传达无法实现多个连接的原因。
    因此、您能否回答以下问题?


    1.是否有任何文档指出多个器件无法连接到 OSPI 而不是 E2E? 客户是否能够提前确认?

    2.我们说 AM62L 可以进行多种连接、但 AM62x、Am62A、Am62P 和 AM644x 的 OSPI 不同、设计有何不同?
    通常、SPI 可以使用 CS 连接到多个器件。 这只是一个设计错误吗?

    3.客户认为要解决这个问题,有必要将 FPGA 和 AM64 软件写入单个 SPI 闪存。
    您是否有关于将 MT25QL256ABA8ESF×2 集成到单个 SPI 闪存的建议?
    请告诉我、是否有任何推荐的 SPI 闪存或从单个 SPI 闪存启动 FPGA 和 AM64 的设计方法。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    1. 是否有任何文档指出多个器件无法连接到 OSPI 而不是 E2E? 客户是否能够提前确认?

    请参阅 硬件设计注意事项 文档和原理图审阅检查清单

    (+)【常见问题解答】定制电路板硬件设计 — 所有 Sitara 处理器 (AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L) 的主要(完整)常见问题解答列表 AM64x、AM243x、AM335x) 系列 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    查找基于处理器系列的文档

    使用入门

    (入门配套资料)

    Am62x  

    定制电路板设计:

    硬件设计 注意事项

    使用 AM625、AM623、AM625SIP、AM625-Q1、AM620-Q1 系列处理器的定制电路板硬件设计注意事项

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad05

    原理图设计和审阅检查清单

    AM62x 处理器系列(推荐)

    AM623、AM625、AM625SIP、AM620-Q1、AM625-Q1 处理器系列原理图设计指南和原理图审阅检查清单

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprado3

    连接到多个器件 — 我相信我们说不能,但说它不受支持,因为连接会影响 OPSI0 接口性能  

    据说 AM62L 可以实现多个连接、但 AM62x、Am62A、Am62P 和 AM644x 的 OSPI 对设计有何更改?

    请参阅 硬件设计注意事项 文档和原理图审阅检查清单

    (+)【常见问题解答】定制电路板硬件设计 — 所有 Sitara 处理器 (AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L) 的主要(完整)常见问题解答列表 AM64x、AM243x、AM335x) 系列 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    查找 Am62L  

    使用入门

    (入门配套资料)

    请查看相关连接的原理图。

    通常情况下、SPI 可以使用 CS 连接到多个器件。 这只是一个设计错误吗?

    根据用例、AM62L OSPI0 接口已增强。

    3. 客户认为、要解决此问题、有必要将 FPGA 和 AM64 软件写入单个 SPI 闪存。
    您是否有关于将 MT25QL256ABA8ESF×2 集成到单个 SPI 闪存的建议?
    请告诉我是否有任何推荐的 SPI 闪存或从单个 SPI 闪存启动 FPGA 和 AM64 的设计方法。

    您需要启动一个新主题、以便专家提供支持。 我们可能没有针对客户系统设计的特定建议。

    我们更喜欢讨论特定外设或 E2E 上的主题。 专家可提供额外的投入。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    根据用例、AM62L OSPI0 接口已增强。

    您能告诉我 OSPI I/F 有哪些技术改进吗?
    很奇怪、CS 无法与 SPI 一起使用、因此请告诉我 AM64 IC 有什么问题。
    客户正在考虑将 AM64 用于许多应用、这将对未来的采用产生重大影响。
    常见问题解答内容不满意。
    我需要在四天内向客户解释、因此请届时提供相关信息。
    我在下面创建了一个新主题、如果您愿意、可以在这里回复。

    (1) AM6441:请解释除 AM62L 外的 Sitara 无法将多个器件连接到 OSPI 的基本原因。 -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ito

    谢谢你。

    您需要通读硬件设计注意事项和检查清单。

    AM62L
    www.ti.com/.../AM62L
    AM62Lx SitaraTm 处理器数据表
    www.ti.com/.../SPRSPA1
    硬件设计注意事项
    www.ti.com/.../SPRUJC9
    AM62Lx 处理器系列的原理图设计和审阅检查清单
    www.ti.com/.../SPRADO8
    请参阅以下常见问题解答、其中包含 PDF 以及设计手册。  

    设计说明:
    e2e.ti.com/.../faq-am62l-am62l32-am62l31-custom-board-hardware-design---design-notes-and-review-notes-for-reuse-of-evm-tmds62levm-schematics

    通读这些文档将帮助您了解 AM62L 设计如何支持 OSPI0 接口上连接的 2 个器件。

    www.ti.com/.../TMDS62LEVM
    https://www.ti.com/lit/zip/sprcal6

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ito

    我给您发送了一个 Excel 待填充。

    不确定您是否有机会查看该 Excel 表格。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我检查了您发送给我的材料、并确认了 AM62L 的电路设计专有技术。

    很奇怪、CS 无法与 SPI 一起使用、因此请告诉我 AM64 IC 有什么问题。

    但是、我想知道的是多个器件无法连接到 AM64 的技术原因。
    感谢您发送常见问题解答、但信息太多、无法找到原因所在。
    请告诉我材料中的写法。
    如果材料中未注明、请用您自己的语言解释 AM64 内部的问题是什么、导致无法连接多个器件。
    请告诉我、AM62L 与 AM64 相比有了哪些改进。
    如果您无法回答这一问题、请介绍 Sitara 设计团队。
    CS 应该可用于 SPI、并且它不是一个大问题。
     我们需要向客户传达技术原因。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    我们似乎讨论 OSPI0 接口、我看到您提到 SPI。

    帮助我了解感兴趣的外围设备。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    如果您无法回答此问题、请介绍 Sitara 设计团队。
    CS 应该在 SPI 中可用、并且它不是一个大问题。

    请确认这是 SPI 还是 OSPI 接口。

    如上所述、如果您想了解设计时间、需要联系 TI 销售人员。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    请确认这是 SPI 还是 OSPI 接口。

    →μ A OSPI

    好的、我会咨询 TI 销售人员。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    [报价 userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523338/am6442-i-am-particularly-concerned-about-whether-the-resistors-are-installed-correctly/5898004 #5898004“]
    请确认这是 SPI 还是 OSPI 接口。

    →μ A OSPI

    [/报价]

    谢谢你。

    有关为何不允许连接多个器件的疑问、请参阅以下常见问题解答

    (+)【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM62L/AM62Ax/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误–OSPI/QSPI 存储器接口 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    寻找  AM625:连接到 SPI NOR(将 OSPI 连接到多个(多个)器件)的 OSPI CLK 上的干扰。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa

    感谢您的答复。

    客户已经看到了这一点、但他们不相信。  
    这是因为我们讨论的是一般阻抗反射、而不涉及 AM64 的具体设计。
    请具体说明导致阻抗反射的内部设计类型以及对 AM62L 进行了哪些改进。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    这与时钟(和数据信号路由)+信号完整性问题有关、而不是会影响性能的内部行为。  

    AM64x、AM62x、AM62Ax 和 AM62Px 也是如此。

    我想我已经尽力解释了不连接多个器件(上述共有)的原因、并且没有其他输入(包括任何要共享的内部设计信息)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    请注意、我正在等待您填写我在私人消息上分享的原理图审阅申请检查清单、以便分享我审阅的原理图。

    正如我之前所说、我们可以通过一些观察结果来改进功能或性能。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我们目前正在审查我的客户是否已将其存档。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    已注意。

    此致、

    Sreenivasa.