This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 J7200 客户密钥编程绑定问题

Guru**** 2600095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541152/dra821u-dra821-j7200-customer-key-programming-binding-problem

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

亲爱的 champ、  

我的客户在安全方面拥有丰富的经验、并分别在 TI AM62x 和 AM64x 上通过安全启动完成了开发。  

客户使用 HSM 机进行密钥存储和签名、因此他们创建了从 HSM 获取私钥的过程、并顺利与 AM62x 和 AM64x 配合使用。  

TI 签名示例在计算机中使用私钥存储区、这在实际用户案例中是不现实的。  

现在、客户提出的问题是关于 Jacinto 和 Sitara 产品在过程或符号方面的差异、这可能是创建最终映像时缺少或不同的部分。   

根据通过 UART 引导解析的日志、已成功将 OTP 密钥写入器编程到 DRA821 中。   

如果可能、请帮助检查任何步骤是否缺失或不正确。

其次、如果我们无法通过 e2e 找到根本原因、我们希望安排远程桌面会议以虚拟方式检查过程。   

您可以随时建议您查看的任何信息或可能的日志。 如果没有太多日志、描述该问题会有点困难。 谢谢!  

客户步骤:

 

  1. 创建 J7200 final_certificate.bin(方法与 Am62x 和 Am64x 相同)
  2. 请参阅 MCU SDK 的./pdk_j7200_11_00_00_21/packages/ti/boot/keywriter/x509cert/final_certificate.bin
  3. cd pdk_j7200_11_00_21/packages/ti/build/
  4. 设置 keywriter_img_combined board=j7200_evm
  5. 由/home/alvin/ti_j7200_otp/pdk_j7200_11_00_00_21/packages/ti/boot/keywriter/binary/j7200/keywriter_img_combined_j7200_release.tiimage 引导(UART 引导模式)

 

  1. 获取 J7200 HSFS -> HSSE 的消息

----------------------------

SOC ID 标头信息:

----------------------------

NumBlocks       :[2]

----------------------------

SOC ID 公共 ROM 信息:

----------------------------

SubBlockId      : 1.

SubBlockSize     : 26

DeviceName      : j7vcl

DeviceType      :HSSE

DMSC ROM 版本  :[0、2、1、1]

R5 ROM 版本   :[0、2、1、1]

----------------------------

SOC ID 安全 ROM 信息:

----------------------------

SEC SubBlockId   :2.

  第 166 章,我是你的女人

次级优先级       : 0

安全密钥版本  :1.

安全密钥计数    :2.

SEC TI MPK 哈希   :04a0cc3e38a1aa0a31fad2423895bfc21ffc7da765dff4aa6e0991fb6e197442ae4d3becef35fe5ed4b63abbcc45c3ecc5ecc5ce97ad552fb882fc0008e5e2

SEC 客户 MPK 哈希  :e15337a70e7c89e34f000170caa99db7c7c27fba4eeb51bc14944965a2db965a26c035f3af08900512ee0ab4b815902798029cdc9d674e77004bf58241043

SEC 唯一 ID    :a214e17fefa9e4c55f992e2b4c61b3bc61c724737fe40c7bf8e2646d7648d

 

Q1:只需替换文件“final_certificate.bin" keywriter_img_combined_j7200_release.tiimage“ keywriter_img_combined_j7200_release.tiimage 就会刻录我的公钥哈希?

问题 2:我通过 ti-fs-firmware-j7200_sr2-hs-cert.bin、ti-fs-firmware-j7200_sr2-hs-enc.bin 为 HSSE 构建 uboot、并使用私钥 (final_certificate.bin) 签名 、但它不起作用(没有日志消息)。 步骤与 J7200 HSFS 相同。

Q3:如何确保“安全客户 MPK 哈希“?

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    您是否 也可以共享 tiboot3.bin 签名的二进制文件?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tiboot3.txt

    您好 TI  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin:

    您共享的二进制文件使用 TI 虚拟密钥进行签名、而您在板上拥有闪存自定义密钥、这是不引导的原因。

    您必须使用自己的私钥对映像签名。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    您能告诉我 TI  虚拟密钥路径吗? 或者直接在此处上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 pdk_j7200_11_00_00_21/packages/ti/build/makerules/k3_dev_mpk.pem 吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    RTOS 和 Linux SDK 中 TI 虚拟私钥的路径如下:

    • / /packages/ti/build/makerules/k3_dev_mpk.pem
    • /board-support/ 如果您使用的 SDK 版本早于 9.x 路径、则/board/ti/keys/custMpk.pem 将为  /board-support/core-secdev-k3/keys/custMpk.pem

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者给我您用 TI  虚拟密钥签名的 tiboot3.bin。 让我对我的安全引导进行眩晕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的定制板使用不同的密钥进行签名它将如何与使用 TI 虚拟密钥签名的映像一起工作?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、  

    这也是 TI FAE。

    Alvin 可以将 TI 虚拟密钥编程到其定制电路板上、并尝试验证他签名的映像。  

    如前所述、他在 AM62x 和 AM64x 上实现了安全启动、与 Sitara SOC 相比、DRA821 中的产品或程序可能有所不同。  

    我自己 有一个问题、如何知道“客户 tiboot3.bin 二进制文件已使用 TI 虚拟密钥签名、而您在板上有闪存自定义密钥“?  

    这可以从二进制文件的内容中看出吗?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    映像中的 XX509 证书包含公钥、我进行了检查并将其哈希值与相同的 TI 虚拟密钥哈希值进行比较。

    TI 公共虚拟密钥哈希值:1f6002b07cd9b0b7c47d9ca8d1ae57b8e8784a12f636b2b760d7d98a18f189760dfdfd0f23e2b0cb10ec7edc7c6edac3d9bdffe0dced3ffe7ffe7ffe97527d

    如果正确签名、HAS 应与融合到 effuses 中的 SMPK(哈希)匹配。

    此致
    Diwakar