This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于 AE 相关问题的协商

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542250/tda4vm-consultation-on-ae-related-issues

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

我在调整 ISP 时遇到了一些 AE 问题、希望咨询您。

1. 调整 CFA + WDR 插件时、会生成以下文件:“Asym_lut.txt、fwd_prcpt_lut.txt、lut_cfa_16to12_g0o6_global.txt、ox03c10_cfa_dcc.xml、o03c10_lut_wr_cool_pwl_global.txt、 ox03c10_WDR_decompand_dcc.xml、ox03c10_WDR_glbce_dcc.xml、rev_prcpt_lut.txt“。 我需要将以下哪些文件放在映像目录中才能编译 bin 文件?  因为使用 DCC 的实时调优的效果与使用 BIN 文件的效果不同。

2. 为什么即使房间很暗,AE 算法仍然会降低亮度,不会主动增加曝光和增益? 它一直在使用 exposureTimeRange [count].min 和 analogGainRange [count].min 的值
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    调整 CFA + WDR 插件时、会生成以下文件:“Asym_lut.txt、fwd_prcpt_lut.txt、lut_cfa_16to12_g0o6_global.txt、ox03c10_cfa_Dcc.txt、03c10_wt_globalpDR.txt、 ox03c10_WDR_decompand_dcc.xml、ox03c10_WDR_glbce_dcc.xml、rev_prcpt_lut.txt“。 我需要将以下哪些文件放在映像目录中才能编译 bin 文件?

    我想您在 TDA4VM 上有适用于 X3C 的 RTOS 驱动程序。
    我通常建议使用“generate_dcc.sh"为“为 DCC 数据创建将编译到摄像头应用程序的头文件。

    例如、这是生成头文件的行。
    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/sensor_drv/src dcc/imx728/dcc_xms/wDR/generate_dcc.sh?h=main#n21

    、因为使用 DCC 的实时调优效果与使用 BIN 文件的效果不同。

    这种差异可能是由于之前版本的 SDK 中的错误造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.  为什么即使房间很暗、AE 算法仍然会降低亮度、并且不会主动增加曝光和增益? 它一直在使用 exposureTimeRange [count].min 和 analogGainRange [count].min
    的值。

    AE 和 H3A 设置。
    您可以查看此常见问题解答以了解更多详细信息 【常见问题解答】使用 TDA4/AM6xA ISP (VPAC) 为您的图像传感器设置自动曝光 (AE)