工具/软件:
您好:
我在 ipc-J7200 中运行 ipc 回声测试示例 PROCESSOR-SDK-RTOS、我想看到一些打印图、但 printf 和 UART_printf 都不起作用。(尽管原始示例代码中存在 UART_printf ,但效果不起作用。)
我想知道如何将 R core 输出日志发送到控制台。是否可以在不同的控制台上打印 A core 和 R core 的日志? 需要修改什么配置或代码?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我在 ipc-J7200 中运行 ipc 回声测试示例 PROCESSOR-SDK-RTOS、我想看到一些打印图、但 printf 和 UART_printf 都不起作用。(尽管原始示例代码中存在 UART_printf ,但效果不起作用。)
我想知道如何将 R core 输出日志发送到控制台。是否可以在不同的控制台上打印 A core 和 R core 的日志? 需要修改什么配置或代码?
谢谢
您好、
我在 ipc-J7200 中运行 ipc echo 测试示例 PROCESSOR-SDK-RTOS、我想看到一些打印、但 printf 和 UART_printf 都不起作用。(尽管原始示例代码中存在 UART_printf ,但它不起作用。)
默认 MCU 示例在 MCU UART 控制台上打印数据、如果“ ENABLE_UART_PRINT “已定义构建标志。
在 TI SDK 中、仅对 MCU1_0 内核和 MAIN 域内核启用了该功能、默认情况下未定义。
我想知道如何将 R core 输出日志发送到控制台。是否可以在不同的控制台上打印 A core 和 R core 的日志? 需要修改什么配置或代码?
是的、您可能需要使用与 R CORE 应用不同的主域 UART 实例、默认情况下为 Linux 等核心应用启用主 UART 0。
请参阅 常见问题解答 、使用 IPC 示例中的 UART 实例更改。
此致、
Sudheer
您好:
我在常见问题解答中使用了相同的方法、唯一的区别是 initParams.uartInst = Board_UART3_Instance;然后 我使用命令编译工程: make -s ipc_echo_test_freertosear Board=j7200_evm core=MCU2_0。 将生成的.xer5f 放入 lib/firmware/ti-ipc/j7200 中。 我测试./rpmsg_char_simplet 以便与 MCU2_0 进行通信、但 UART 上不会打印任何内容。在此过程中是否执行了任何错误操作?
谢谢
您好、
project: make -s ipc_echo_test_freertosear BOARD=j7200_evm core=MCU2_0。 将生成的.xer5f 放入 lib/firmware/ti-ipc/j7200 中。 我测试./rpmsg_char_simple 以便与 MCU2_0 进行通信、但 UART 上不会打印任何内容。在此过程中、我是否执行了任何错误操作?
您是否如上所述在 Makefile 中为 MCU2_0 内核启用了 UART 构建标志?
默认 MCU 示例在 MCU UART 控制台上打印数据、如果“ ENABLE_UART_PRINT “已定义构建标志。
此致、
Sudheer
是、我 启用了 ENABLE_UART_PRINT。
我 在 faq.c 中修改了函数 ipc_boardInit ()。我发现调用它的函数--taskFxn (void * a0、void * a1)、其中有一个注释:
/* IPC 板初始化只能用于 MCU1_0(对于 Linux)、
*无条件支持 RTOS
*/
#if defined (A72_Linux_OS)&& defined (BUILD_MCU1_0)
IPC_boardInit();
#elif!defined (A72_linux_os)
IPC_boardInit();
#endif
因为宏,我发现 ipc_boardInit() 不是 通过测试使用的,我通过修改代码来调用它,但是 失败:
rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio1.rpmsg_chrdev.–1.14 匹配的 rpmsg_ctrl 设备
无法创建端点设备:参数无效
测试状态:失败
我不确定这是否与我的问题有关、但仍然无法打印。
你有什么建议吗?
谢谢
您好、
[报价 userid=“662532" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540305/processor-sdk-j7200-how-to-use-uart_printf-or-other-ways-to-display-the-log-on-the-console/5931570我 在 faq.c 中修改了函数 ipc_boardInit ()。我发现调用它的函数--taskFxn (void * a0、void * a1)、其中有一个注释:
/* IPC 板初始化只能用于 MCU1_0(对于 Linux)、
*无条件支持 RTOS
*/
#if defined (A72_Linux_OS)&& defined (BUILD_MCU1_0)
IPC_boardInit();
#elif!defined (A72_linux_os)
IPC_boardInit();
#endif
因为宏,我发现 ipc_boardInit() 不是 通过测试使用的,我通过修改代码来调用它,但是 失败:
[/报价]您必须启用 IPC_boardInit () 和 Board_init () with boardCfg of Board_INIT_PINMUX_CONFIG。
此外、默认情况下、SDK 中不使用 UART3、因此 UART3 引脚可用于其他功能。
您能否确认、您是否注意从 PADCONFIG 寄存器选择 UART3 引脚多路复用? 有关更多详细信息、请参阅“技术数据表“。
SDK、仅启用 Y18、Y19 引脚对于 UART3、请参阅 pdk/packages/ti/board/j7200_evm/J7200_pinmux_data.c src 文件以了解更多详细信息。
请检查您在定制电路板上使用的引脚是否为 UART 启用了引脚多路复用配置?
此致、
Sudheer
您好、
[引述 userid=“540868" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540305/processor-sdk-j7200-how-to-use-uart_printf-or-other-ways-to-display-the-log-on-the-console/5933711如果即使在使用正确的配置时仍遇到问题、您能否检查引脚混合中使用的引脚和为引脚选择的功能(如前所述)?
您必须使用 boardCfg of Board_init_PINMUX_config 启用 IPC_boardInit () 和 Board_init () 。
此外、默认情况下、SDK 中不使用 UART3、因此 UART3 引脚可用于其他功能。
您能否确认、您是否注意从 PADCONFIG 寄存器选择 UART3 引脚多路复用? 有关更多详细信息、请参阅“技术数据表“。
SDK、仅启用 Y18、Y19 引脚对于 UART3、请参阅 pdk/packages/ti/board/j7200_evm/J7200_pinmux_data.c src 文件以了解更多详细信息。
请检查您在定制板上使用的引脚是否为 UART 启用了引脚多路复用配置?
此致、
Sudheer
您好、
我在 ipc_testsetup.c 的函数 int32_t ipc_echo_test (void) 中重新添加了打印内容:
您好、
[报价 userid=“662532" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540305/processor-sdk-j7200-how-to-use-uart_printf-or-other-ways-to-display-the-log-on-the-console/5934082似乎加载了 POST Linux。 UART 打印是随机符号。
当更改 UART 的功能时钟或将 UART 的引脚功能更改为其他时钟时、可能会发生这种情况。
您使用的是主 UART3 还是 MCU UART? Linux 引导后、请检查引脚多路复用器选择。
此致、
Sudheer
您好、
[报价 userid=“662532" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540305/processor-sdk-j7200-how-to-use-uart_printf-or-other-ways-to-display-the-log-on-the-console/5939058我使用了 MCU UART、并在 k3-j7200-common-proc-board.dts.dts 中禁用了 mcu_uart0、从而解决了 随机符号打印问题。
我不确定它在 Linux 中的用途。 它会影响 Linux 的功能吗?
[/报价]默认 MCU UART 从 Linux 启用、导致 UART 重新初始化。
它不会对 Linux 功能产生任何影响。 Linux 无法访问 MCU UART、因为您已将其禁用。 Linux 的默认调试日志来自主 UART0。
此致、
Sudheer