This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 FFTlib 在 C7X 上运行 FFT 算法

Guru**** 2608175 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530231/tda4vm-how-to-run-an-fft-algorithm-on-c7x-with-fftlib

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他部件:FFTLIB

工具/软件:

尊敬的 TI:  

我要实施 FFT 算法 在上 C7x DSP 直接连接。 为此、我使用的是中的代码 FFTlib BSL 代码。 但是、在确定可以使用哪些代码来运行 FFT 算法时遇到问题。 根据我的理解、大部分代码仅适用于 针对 FFT 算法配置内核 但它本身不包含 FFT 算法。

有人能告诉我可以使用 TI 提供的哪些文件来满足我的需求吗?

此致、  

M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将查看此内容并更新该主题中的详细信息。

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、



    这些是 FFTLIB 中支持的不同内核。 该库包含适用于整数和浮点数据类型的内核、支持复数和实值 1-D 输入。
    这些实现可在 Processor SDK 中获得。 有关每个内核及关联的 API 的详细说明、请参阅用户指南、网址为:
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/10_01_00_04/exports/docs/fftlib/docs/user_guide/group__FFTLIB__fft1dBatched__i16sc__c16sc__o16sc.html “

    例如、考虑内核:  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc 
    The corresponding execute function is: FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel()
    此函数位于:  ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04/fftlib/fftlib/fft7x/FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc/C71/FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_oc_ci src
    为了参考 FFT 算法实现 、您可以在以下位置检查自然 C: ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04/fftlib/fftlib/fft/fft7x/FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc/ src FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_c_cn.c

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharaby、  

    我对这些函数的使用有几个问题。  
    首先、我们是否同意、为了在 CCS 上执行 FFT 算法、我必须按此顺序在 main.cpp 文件中调用以下函数:

    -  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams ()

    -  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init ()  

    -  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel()  

    第二、我不理解背后的含义  pShift 参数(指向在 FFT 的每个阶段具有移位值的缓冲器的指针)  ?  它代表什么? 它在 FFT 算法中有什么作用?  

    最后、是  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_ci 文件  提供中函数的优化功能版本   ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_cn.c   文件?  

    此致、  

    M é lanie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    首先、我们是否同意、为了在 CCS 上执行 FFT 算法、我必须按此顺序调用 main.cpp 文件中的以下函数:

    是、 -  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams () 函数检查传递给 init 和内核函数的参数的有效性。
         -  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init ()  此函数 用于设置流引擎的配置。
         -  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel()  此函数是主内核计算函数。

    其次、我不理解背后的含义  pShift 参数(指向在 FFT 的每个阶段具有移位值的缓冲器的指针)  ?  它代表什么? 它在 FFT 算法中有什么作用?  [/报价]

    在定点算术中、FFT 每个级的结果会幅度增加、从而导致溢出。 为防止出现这种情况、将使用pshift参数对中间结果应用调节。

    最后、就是  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_ci 文件  提供中函数的优化功能版本   ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_cn.c   文件?  [/报价]

    是的、  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_ci  中函数的优化版本   ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_cn.c   添加到工程。

    此致、
    Shabary S Sundar.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharaby、  

    感谢您的回答  

    但是、在尝试使用这些函数时仍然会遇到问题。 我不理解输入数据 PX 和 PW 应提供什么。 您是否有包含此数据的文件?

    我   在 FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c 中只找到一些与 staticRefOutput、staticRefInput5、shiftVector4 命名 的数组、但不涉及 twiddle 因子数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    但是、我在尝试使用这些函数时仍然遇到问题

    请分享错误的屏幕截图。 您是否能够在 SDK 中运行 fftlib 而不会出现任何问题? 我只是想确认一下。

    [报价 userid=“647126" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530231/tda4vm-how-to-run-an-fft-algorithm-on-c7x-with-fftlib/5898380 #5898380“]

    我不理解输入数据 PX 和 PW 应提供什么。 您是否有包含此数据的文件?

    我   在 FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c 中只找到一些与 staticRefOutput、staticRefInput5、shiftVector4 命名 的数组、但不涉及 twiddle 因子数据

    [/报价]

    pX表示输入数据、而pW指由tw_gend.c文件中定义的函数生成的 Twiddle 因子。 idat.c文件中提供了输入测试数据。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、  

    好的、因此我必须使用 void tw_gen (int16_t *pw、uint32_t numPoints) 函数。 但是,当我尝试在我的代码中使用它时,我得到这个错误:  

    "../main.cpp", line 31: error #20: identifier "tw_gen" is undefined

    我认为、这意味着编译器找不到包含 tw_gen 声明的文件。 在这种情况下,我不明白为什么会出现此错误,因为我将这些路径放在 include 选项中:  

    可以有人帮助我解决这个问题吗?  

    此致、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    您是否能够在 SDK 内运行 fftlib 而不会出现任何问题? 只是想确认。

    如果是、则问题可能与您的代码有关。 是否添加了库路径?  

    请您分享测试代码、以便我们可以在最后进行检查

    此致、

    Betsy Varughese.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、  

    我想我们没有正确地相互理解。 编译只包含基本 main() 函数的源文件时、一切都正常工作。 是的,我添加了库路径,你可以看到 :


    我的意思 是:“但是,我在尝试使用这些函数时仍然遇到问题“是我不熟悉用作函数输入参数的对象。  

    目前,我只是尝试使用 tw_gen() 函数生成 twiddle 因子。 下面是我的代码:  

    #include <fftlib.h>
    #include <c7x.h>
    #include "common/FFTLIB_bufParams.h"        //utilisation type FFTLIB_bufParams1D_t
    #include "common/FFTLIB_types.h"            //utilisation FFTLIB_32
    #include <cmath>
    #include <math.h>                           //fonction pow()
    
    
    using namespace std;
    
    
    // utilisation des fonctions FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc.h
    
    
    int main(void){
    
    
            /* --- PARAMETRES D ENTREES --- */
    
            /* --- BUFFER D ENTREE X --- */
        // Generation d une entree correspondant à un signal sinusoidale
    
    
    
            /* --- BUFFER DE TWIDDLE FACTORS W --- */
        // pW pointe vers un tableau contenant les twiddle factors
        // les twiddle factors peuvent etre generes par la fonction tw_gen dans le dc file du folder test
        int16_t *pW;
        uint32_t numPoints = pow(2,13);        // a voir, j'ai mis pareil que code
        //tw_gen (pW, numPoints);
    
            /* --- OBTENTION BUFFER DE SPLIT FACTORS --- */
        // utiliser split_factor_gen_r2c
    
    
        // Ordre des fonctions à utiliser
        /*
         * FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams() : function checks the validity of the parameters passed to init and kernel functions
         * FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init(): function setting up the configuration for the streaming engine
         * FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel() This function is the main kernel compute function
         *
         */
    
    
    	return 0;
    }

    当我编译它的方式,我总是得到相同的消息:  

    **** Build of configuration Release for project Algo FFT TI ****
    
    "C:\\APP\\Atgl\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 16 all -O 
     
    Building file: "../main.cpp"
    Invoking: C7000 Compiler
    "C:/Users/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/bin/cl7x" -mv7100 -O2 --include_path="C:/Users/T0314534/MyApp/depots/stage_jacinto7/Algo FFT TI" --include_path="T:/Packages/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/fftlib/test" --include_path="T:/Packages/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/fftlib/src" --include_path="C:/Users/T0314534/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/include" --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.d_raw"  "../main.cpp"
     
    >> Compilation failure
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'main.obj' failed
    "../main.cpp", line 30: error #20: identifier "tw_gen" is undefined
    1 error detected in the compilation of "../main.cpp".
    gmake: *** [main.obj] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    
    **** Build Finished ****
    

    我是否必须将 tw_gen() 函数的内容放在我的代码中才能使用它?

    此致、  

    M é lanie ESTEVES  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    我理解您的问题。 我将尝试使用我这边的测试代码来重现问题。 到目前为止、我们尚未使用任何独立代码进行测试、因此我询问您是否能够运行 SDK 中提供的代码而没有任何问题、只是为了确认问题是否仅限于独立代码。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    我必须将 tw_gen() 函数的内容放在我的代码中才能使用它吗?

    是的、当然。 您也可以通过这种方式使用它。 直接在代码中包含函数定义是非常合适的。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    很好、您已经添加了 include 和 library 路径。

    这里是我的代码:

    tw_gen().c 文件中定义、并且是从.cpp文件调用它。 因此、您必须 tw_gen()在 main.cpp 文件中声明、如下所示 ,

    // Add this before calling main()
    // Declare external C function from the .c file
    extern "C" {
        void tw_gen((int16_t *pW, uint32_t numPoints);
    }

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得可能需要进行转换、以便稍后在 FFT 函数中使用它们?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以如果我理解正确,为了使用例如 FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel() 函数,在给出用 tw_gen() 获得的*pw 参数之前,我必须转换 pw 值,使其介于–1 和 1 之间?  

    此外、对于 PS 参数 、我正在尝试使用数组 shiftVector4[]  fTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c 文件的副本。 为此,我 在我的项目中加入了 FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c 文件,并在我的 main.cpp 中以这种方式声明了这个变量:  

    extern "C" {
        static uint32_t shiftVector4;
    }
    

    然而,我得到了几个错误消息:  

    **** Build of configuration Release for project Algo FFT TI ****
    
    "C:\\APP\\Atgl\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 16 all -O 
     
    Building file: "../FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c"
    Invoking: C7000 Compiler
    "C:/Users/T0314534/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/bin/cl7x" -mv7100 -O2 --include_path="C:/Users/T0314534/MyApp/depots/stage_jacinto7/Algo FFT TI" --include_path="T:/Packages/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/fftlib/test" --include_path="T:/Packages/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/fftlib/src" --include_path="C:/Users/T0314534/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/include" --advice:performance=all --define=_INLINE --define=ALL_TEST_CASES --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --preproc_with_compile --preproc_dependency="FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.d_raw"  "../FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c"
     
    >> Compilation failure
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.obj' failed
    "../FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c", line 28: fatal error #1965: cannot open source file "FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.h"
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c".
    Compilation terminated.
    gmake: *** [FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.obj] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.

    首先、我不明白为什么编译器没有找到头文件、因为我放置了正确的路径。 此外,我尝试通过添加#include 来手动修复它,但随后我收到了新的错误,因为编译器无法再次找到另一个头文件..

    最后、 w HAT 是选择轮班次数的原因

    感谢您的帮助、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Besty!

    在等待您的回答时、我尝试自行解决问题。 我只是想和你核实一下它对你来说是否正确。  
    我在工程内部创建了一个名为的源文件  tw_gen.cpp 。 在里面,我把下面的代码:  

    /*
     * tw_gen.cpp
     *
     *  Created on: 9 juil. 2025
     *      
     */
    
    //Fichier permettant d'utiliser la fonction déclarée dans le fichier :
    
    #include <tw_gen.h>
    
    static int16_t float2short (FFTLIB_D64 x){
    
       x = floor (0.5 + x); // Explicit rounding to integer //
       if (x >= 32767.0)
          return 32767;
       if (x <= -32768.0)
          return -32768;
       return (int16_t) x;
    }
    
    
    /* --- Fonction generant les twiddle factors */
    void tw_gen (int16_t *pW, uint32_t numPoints){
    
       int32_t          i, j, k, t;
       const FFTLIB_D64 PI   = 3.141592654;
       FFTLIB_D64 twF2sScale = 32767.5; /* Scale twiddle factors (max abs value of 1) to use full capacity of int16_t */
       t = numPoints >> 2;
    
       for (j = 1, k = 0; j <= numPoints >> 2; j = j << 2) {
    
          for (i = 0; i < numPoints >> 2; i += j) {
    
    
             pW[k]     = float2short (twF2sScale * cos (2 * PI * i / numPoints));
             pW[k + 1] = float2short (twF2sScale * (-sin (2 * PI * i / numPoints)));
             pW[k + 2 * t] =
                 float2short (twF2sScale * cos (4 * PI * i / numPoints));
             pW[k + 2 * t + 1] =
                 float2short (twF2sScale * (-sin (4 * PI * i / numPoints)));
             pW[k + 4 * t] =
                 float2short (twF2sScale * cos (6 * PI * i / numPoints));
             pW[k + 4 * t + 1] =
                 float2short (twF2sScale * (-sin (6 * PI * i / numPoints)));
             k += 2;
          }
          k += (t) *4;
          t = t >> 2;
       }
    }
    


    然后,我在 main.cpp 文件中定义了 tw_gen() 函数:  
    extern void tw_gen (int16_t *pW, uint32_t numPoints);


    这样,我就能够编译得出以前的错误消息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我在理解如何初始化时遇到问题 PW 参数。  
    我在 FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_d.c 文件中看到、这些参数是这样初始化的:  

      pX = (int16_t *) TI_memalign (
              64,                                /* pX is required to be*/
              numPoints * 2 * sizeof (int16_t)); /* 16-byte aligned for
                                                  * streaming engine use
                                                  * in kernel  


    它是唯一的初始化它吗? 如果是、的作用是什么  TI_memalign() 函数?  以及如何选择把大小作为参数之一?

    此致、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、  

    我尝试了您的解决方案、但它不起作用。  
    编译时出现以下问题:  

    **** Build of configuration Release for project Algo FFT TI ****
    
    "C:\\APP\\Atgl\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 16 all -O 
     
    Building file: "../main.cpp"
    Invoking: C7000 Compiler
    "C:/Users/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/bin/cl7x" -mv7100 -O2 --include_path="C:/Users/T0314534/MyApp/depots/stage_jacinto7/Algo FFT TI" --include_path="T:/Packages/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/fftlib/test" --include_path="T:/Packages/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/fftlib/src" --include_path="C:/Users/T0314534/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/include" --advice:performance=all --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.d_raw"  "../main.cpp"
    Finished building: "../main.cpp"
     
    Building target: "Algo FFT TI.out"
    Invoking: C7000 Linker
    "C:/Users/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/bin/cl7x" -mv7100 -O2 --advice:performance=all --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number -z -m"Algo FFT TI.map" -i"C:/Users/T0314534/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/lib" -i"T:/Packages/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/fftlib/lib/Release" -i"C:/Users/T0314534/MyApp/Packages/ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/include" --reread_libs --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="Algo FFT TI_linkInfo.xml" --rom_model -o "Algo FFT TI.out" "./main.obj" "../lnk.cmd"  -llibc.a -lFFTLIB_C7100.lib -lFFTLIB_common_C7100.lib -lFFTLIB_test_common_C7100.lib 
    <Linking>
     
     undefined first referenced
      symbol       in file     
     --------- ----------------
     tw_gen    ./main.obj      
     
    error #10234-D: unresolved symbols remain
    error #10010: errors encountered during linking; "Algo FFT TI.out" not built
     
    >> Compilation failure
    makefile:138: recipe for target 'Algo FFT TI.out' failed
    gmake[1]: *** [Algo FFT TI.out] Error 1
    makefile:134: recipe for target 'all' failed
    gmake: *** [all] Error 2
    
    **** Build Finished ****
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    我尝试了您的解决方案、但它不起作用。  
    编译时出现以下问题: 

    必须包含.c 文件、否则不会进行编译或 链接。 出现错误的原因。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、  

    我只想与您联系、看看您是否认为正确

    是的、这也没关系。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    是的、正确。 请  按以下方式进行初始化:-

    “  PW =(int16_t *) TI_memalign (64、numPoints * 2 * sizeof (int16_t));

    的角色是什么  TI_memalign() 函数? [/报价]

    TI_memalign()使用目标或memalign()主机上的 L2SRAM 分配具有给定对齐方式的内存。(请参阅 TI_memory.c)

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我就是这样做的。  

    但是、tw_gen() 不生成–1 到 1 之间的值是正常的吗?
    我觉得可能会有一个转换,以便它们可以在后面的 FFT 函数中使用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 tw_gen() 不生成–1 到 1 之间的值的正常现象?

    是、适用于定点情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    PS 参数
    你的意思是, pShift 参数?[报价 userid=“647126" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530231/tda4vm-how-to-run-an-fft-algorithm-on-c7x-with-fftlib/5918129 #5918129“ PS 参数 、我正在尝试使用数组 shiftVector4[]  fTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c 文件的副本。 为此,我 在我的项目中包含了 FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c 文件,并在我的 main.cpp 中以这种方式声明了这个变量: 

    idat.c  文件中、它被声明为static、这使得它对该文件私有。 如果您需要从其他文件访问它、以这种方式声明它将不起作用。

    您可以尝试以下操作:

    //idat.c
    uint32_t shiftVector4[]  = {0, 0, 0};
    
    // main.cpp
    extern "C" {
        extern uint32_t shiftVector4[];
    }
    

    [引述 userid=“647126" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530231/tda4vm-how-to-run-an-fft-algorithm-on-c7x-with-fftlib/5918129 #5918129“] w HAT 是选择轮班次数的原因 ?

    该参数告诉我们在每个 FFT 阶段缩放/右移数据的量、以避免溢出和经过数值切割。  

    此致、

    Betsy Varugese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、  

    是的、抱歉、PS 我指的是 pShift 参数。  

    我确实删除了静态类型,以便能够在另一个源文件中使用它。 然后我添加了您给我的代码行。 然后、我 在工程中添加了 FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c 文件。 但是,我得到了我在上一条消息中提出的问题。  
    但是、我设法以自己的方式使用这些数据。

    现在、我还需要做的是初始化  pBlock 参数。  我有几个问题:  

    • 该参数在算法中有什么用途? 它的作用是什么?
    • 如何初始化它?

     此致、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了上一封邮件中的问题。  
    然而,我设法用我自己的方式使用这些数据。

    您是否直接将其添加到 main.cpp 文件中?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我收到了我在上一封邮件中提出的问题。  [/报价]

    好的。 您是指编译器无法绑定.h 文件吗?

    我希望您已在 CCS 中包含该路径  “ 包括路径“。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此参数在算法中的用途是什么? 它的角色是什么?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何初始化它?

    这取决于 在代码中需要使用 SE/SA 参数的次数。

     此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在 TI 函数内部、我看到了这些行:

       __SE_TEMPLATE_v1 se0_param = __gen_SE_TEMPLATE_v1 ();
          __SE_TEMPLATE_v1 se1_param = __gen_SE_TEMPLATE_v1 ();
          __SA_TEMPLATE_v1 sa0_param = __gen_SA_TEMPLATE_v1 ();

    因此、这意味着使用了 3 个 SE/SA 参数? 我是否必须使用 TI_memalign() 函数来进行分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅“/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04/fftlib/fftb/ftb/c7x/FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc/FFTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc.h"<xmt-block0>“ src

    /* PBLOCK has to accommodate certain number of SE/SA configurations */
    #define FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_PBLOCK_SIZE (9 * SE_PARAM_SIZE)

    并检查用户的相应“d.c 文件“。

    uint8_t FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock
        [FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_PBLOCK_SIZE];

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的意思  

    是的,我以前向你展示过我的包含路径,一切似乎都很好

    此致、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的更新。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有这些线  
    我用你的信息来初始化 pBlock 的方式,是正确的吗?:  

    extern "C" {
        uint8_t FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock[FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_PBLOCK_SIZE];
    }
    
    

    然后在 main 函数内:  
        uint8_t *pBlock;
        pBlock = FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解这一点、但我的问题是如何知道“ 在代码中需要使用多少次 SE/SA 参数“?  
    我将使用中的函数  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_ci.cpp 添加到工程  

    这是我的代码、但是 i 缺少 pBlock 的初始化 :  

    #include <fftlib.h>
    #include <c7x.h>
    #include "common/FFTLIB_bufParams.h"        //utilisation type FFTLIB_bufParams1D_t
    #include "common/FFTLIB_types.h"            //utilisation FFTLIB_32
    #include <cmath>
    #include <math.h>                           //fonction pow()
    #include "common/TI_memory.h"               // fonction TI_memalign()
    #include <iostream>
    #include <cstring>  //pour utilisation memcmp()
    
    
    
    /*
     * Utilisation des fonctions FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc.h
     */
    
    
    using namespace std;
    
    
    // Ici j'indique au compilateur que le contenu de cette fonction se trouve dans un autre fichier source
    // ici comme je suis dans un fichier C++, ca implique qu elle se trouve ailleurs mais dans un autre fichier C++ aussi
    extern void tw_gen (int16_t *pW, uint32_t numPoints);
    
    
    // Piste abandonnee a cause d erreurs successives d acces a des headers
    // Utilisation du tableau de shift d'un autre fichier source C : idat.c
    // => Necessite d'utiliser mot clef "extern" pour que le compilateur trouve la def de la variable
    // + "C" parce que la def se trouve dans un fichier.c et que nous on code dans un fichier C++
    //extern "C" {
    //    static uint32_t shiftVector4;
    //}
    
    
    // Declaration en variable globale des data d entree TI
    int16_t staticRefInput4[] = {
        -108, -126, 109,  86,   56,  62,   -46, 8,    -88, -101, -78, -127, 67,   -33, -12, 97,  117, 109,  32,   91,  -44, -118, 117,  72,  20,  -43,
        -66,  -77,  82,   19,   31,  -84,  -22, -115, -46, -114, -30, -73,  -115, 25,  118, 25,  -18, 92,   61,   90,  67,  -39,  -21,  88,  11,  85,
        -72,  86,   34,   -107, -11, -113, -54, 125,  -37, 3,    86,  38,   -124, 89,  12,  90,  9,   -13,  -12,  22,  14,  17,   -109, 84,  22,  -16,
        2,    -79,  128,  76,   52,  -53,  -38, -105, 113, 106,  63,  -110, -85,  -68, -50, -82, 71,  -124, 93,   -16, 42,  -122, 78,   -70, -64, -45,
        -118, 57,   -127, 124,  -17, -65,  117, -40,  12,  68,   -70, -76,  6,    -18, -96, -3,  -70, -113, -111, 51,  92,  -8,   104,  -108};
    
    uint32_t shiftVector4[]     = {0, 0, 0};
    
    
    int main(void){
    
    
            /* --- PARAMETRES D ENTREES --- */
    
        //Pas utilisable car aucun tableau d entree de TI contient 2^13 valeurs
        //uint32_t numPoints = pow(2,13);        // a voir, j'ai mis pareil que code
        // je mets un nbr de points me permettant d utiliser les tableaux du idat.c
        uint32_t numPoints = sizeof(staticRefInput4) / sizeof(staticRefInput4[0]);
        cout << " Le nombre de points de la FFT est : " << numPoints << endl;
        uint32_t numShifts = 3;                // voir rep TI pour raisonnement derriere le choix de cette valeur, j ai mis le meme nombre que dans shiftVector4
    
    
    
            /* --- BUFFER D ENTREE X --- */
    
        /* --- Creation de pX --- */
        // D apres FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c file, on doit aligner le buffer d entree sur 16 bytes
        int16_t *pX = (int16_t *) TI_memalign (64, numPoints * sizeof (int16_t));   //placement pour respect contrainte
    
        //utilisation d'un memcpy pour recup les valeurs de data de TI
        memcpy(pX,staticRefInput4, sizeof(staticRefInput4));
    
    //     Verification des copies de staticRefInput4 dans pX         STATUT : OK !
    //    for(int k=0; k<numPoints; k++){
    //
    //        cout << " La " << k << "ème valeur vaut " << pX[k] << endl;
    //    }
    
        /* --- Creation de bufParamsX --- */
        FFTLIB_bufParams1D_t *bufParamsX;
        bufParamsX -> data_type = FFTLIB_INT16;
        bufParamsX -> dim_x = numPoints;        //nombre d elements du buffer dans la direction X (donc ici en 1 dimension)
    
    
            /* --- BUFFER DE TWIDDLE FACTORS W --- */
    
        /* --- Creation de pW --- */
        // pW pointe vers un tableau contenant les twiddle factors
        // les twiddle factors peuvent etre generes par la fonction tw_gen dans le dc file du folder test
        // Pour initialisation @ pW : utilisation de la fonction TI_memalign() du header TI_memory.h
        // Analyse : j ai l impression que c est une forme d allocation memoire "optimisee" a verifier
    
        int16_t *pW = (int16_t *) TI_memalign ( 64, numPoints * 2 * sizeof (int16_t));  //allocation memoire pour stocker les twiddle factors
        tw_gen (pW, numPoints); //generation des twiddle factors
    
        // Je verifie qu on a bien genere les facteurs
        int pw_nb = numPoints * 2;
    //    cout << " Le nombre de twiddle factors est de : " << pw_nb << endl;
    
    //    for(int i=0; i< pw_nb; i+=2){       //pas de 2 pour l'incrementateur pour lire d'un coup partieR et I
    //
    //        cout << "La partieR du twiddle est :" << pW[i] << endl;
    //        cout << "La partieI du twiddle est :" << pW[i+1] << endl;
    //    }
        // Res : on obtient des valeurs correspondants a des entiers 16 bits Q15
        // De ce que je vois, pas besoin de conv de sorte a avoir des valeurs entre -1 et 1 pour utiliser les fonctions pour le FFT
    
        /* --- Creation de bufParamsW --- */
        FFTLIB_bufParams1D_t *bufParamsW;
        bufParamsW -> data_type = FFTLIB_INT16;
        bufParamsW -> dim_x = numPoints * 2;
    
    
            /* --- OBTENTION BUFFER DE SPLIT FACTORS --- */
    
        /* --- Creation de pShift --- */
        // methode 1 : utilisation TI_memalign()
        uint32_t *pShift = (uint32_t *) TI_memalign (64, numShifts * sizeof (uint32_t));
    
        //utilisation d'un memcpy pour recup les valeurs de data de TI
        memcpy(pShift,shiftVector4, sizeof(shiftVector4));
    
        // Verification des copies
    //    for(int n=0; n<numShifts; n++){
    //
    //            cout << " La " << n << " ème valeur vaut " << pShift[n] << endl;
    //    }
    
        /* --- Creation de bufParamsShift --- */
        FFTLIB_bufParams1D_t *bufParamsShift;
        bufParamsShift -> data_type = FFTLIB_INT32;
        bufParamsShift -> dim_x = numShifts;
    
        // Pour le moment methode abandonnee
        // methode 2 : utilisation de tableau de split factors fournis par TI dans file : FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_idat.c
        // => Implique l'ajout du predefined symbol ALL_TEST_CASES pour y avoir acces
        //uint32_t *pShift;
        //pShift = shiftVector4;   //on recupere les donnees du fichier idat.c
    
        // methode 3 : utilisation de la fonction split_factor_gen_r2c()
    
    
    
            /* --- OBTENTION BUFFER DE SORTIE Y --- */
    
        /* --- Creation de pY --- */
        // Pour moi, faut juste allouer de l espace memoire pour stocker les res de la FFT => fait via TI_memalign()
        int16_t  *pY = (int16_t *) TI_memalign (64, numPoints * sizeof (int16_t));
    
        /* --- Creation de bufParamsY --- */
        FFTLIB_bufParams1D_t *bufParamsY;
        bufParamsY -> data_type = FFTLIB_INT16;
        bufParamsY -> dim_x = numPoints;
    
    
            /* --- OBTENTION BUFFER PBLOCK --- */
        // role de pBlock : j ai l impression que c est un buffer utilise par les streaming engines
        // OUI : doit pouvoir stocker les parametres des streaming engines
        void *pBlock;
    
    
    
    
    
    
            /****** DEBUT IMPLEMENTATION ALGO FFT ******/
    
    
        // Ordre des fonctions à utiliser
        /*
         * FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams() : function checks the validity of the parameters passed to init and kernel functions
         * FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init(): function setting up the configuration for the streaming engine
         * FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel() This function is the main kernel compute function
         *
         */
    
        // Indicateur etat apres chaque passage dans fonctions TI
        FFTLIB_STATUS status = FFTLIB_SUCCESS;  //initialise a l etat de succes
    
        /* --- CHECK DE LA VALIDITE DES PARAMATRES POUR INIT() ET KERNEL() FUNCTIONS --- */
        if(status == FFTLIB_SUCCESS){
    
            FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams (pX, bufParamsX, pW, bufParamsW, pY, bufParamsY, pShift, bufParamsShift, pBlock);
        }
    
        else{
    
            cout << "Des paramètres d'entrée ne sont pas valides" << endl;
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
    
        /* --- INITIALISATION --- */
        FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init (pX, bufParamsX, pW, bufParamsW, pY, bufParamsY, pShift, bufParamsShift, pBlock);
    
    
    
    	return 0;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    我用你的 iinformation 来初始化 pBlock、这是正确的吗?: 

    您从哪个文件中声明了变量—它是来自当前 CCS 工程中的文件还是来自 d.c?  

    或者、可以直接将所有这些行添加到 main.cpp 中。(请参阅 d.c 中的示例以了解如何在其中调用函数。)

     uint8_t FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock
        [FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_PBLOCK_SIZE]; // Directly use the same name or replace it with your preference
     
     //Example funtion call - init()
     status_opt = FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init (
                 (int16_t *) pX, &bufParamsData, (int16_t *) pW, &bufParamsData,
                 (int16_t *) pY, &bufParamsData, (uint32_t *) pShift,
                 &bufParamsShift, FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock);
     // Kernel
     status_opt = FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel (
                 (int16_t *) pX, &bufParamsData, (int16_t *) pW, &bufParamsData,
                 (int16_t *) pY, &bufParamsData, (uint32_t *) pShift,
                 &bufParamsShift, FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock);

    如果您仍然遇到任何问题、请告诉我。

    请注意、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    我在运行代码时尝试单步执行代码的每一行以识别问题。
    下面是我得到的一些信息:  

    在释放模式下:  

    No source available for "TI_memalign() at C:\Users\MyApp\depots\stage_jacinto7\Algo FFT TI\Release\Algo FFT TI.out:{3} 0x70037f80{4}" 


    在调试模式下:  
    C71X_0: Trouble Reading Memory Block at 0x2200150a2afa9596 on Page 0 of Length 0x8: (Error -1344 - (0:0:0)) Register or Memory request has failed due to a Transaction Error.  This may be the result of reading from a write only register, writing to a read only register, or accessing a memory location that is not assigned. No user action required. (Emulation package 12.6.0.00029) 
    C71X_0: Trouble Reading Memory Block at 0x70045b28 on Page 0 of Length 0x8: (Error -1351 - (0:0:0)) Register or Memory request has timed out.  The CPU is executing a High Priority Interrupt, this is typically due to a Double Page Fault. Choose 'Force' to force the CPU into a state that allows debug of why the HPI is active. (Emulation package 12.6.0.00029) 
    

    首先、我怀疑 与初始化变量相关的某些存储器区域的大小有问题。 但是、在检查后、我发现创建变量不会超过为不同段分配的大小。 所以我不知道问题来自哪里:(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    没问题。 我们的团队正在尝试从最后重现问题、并告知您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    谢谢 Betsy、  

    这里提供了更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    您能否更新代码中的以下内容并尝试?

    “1"我们“我们应该 在状态中捕获 FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init () 的返回值,尝试使用,  

    status = FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init (pX, bufParamsX, pW, bufParamsW, pY, bufParamsY, pShift, bufParamsShift, pBlock);

    “2"注“注释“FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams()“并尝试(参见 d.c、它不调用 checkparams()、并且在下面进行保护  

    FFTLIB_CHECK_PARAMS ||  
    FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_CHECK_PARAMS
    “3"交叉“交叉检查以下内容(请参见相应的 d.c 文件)
    pX = (int16_t *) TI_memalign (
              64,                                /* pX is required to be*/
              numPoints * 2 * sizeof (int16_t)); /* 16-byte aligned for
                                                  * streaming engine use
                                                  * in kernel           */
    pY     = (int16_t *) TI_memalign (64, numPoints * 2 * sizeof (int16_t));
    pW     = (int16_t *) TI_memalign (64, numPoints * 2 * sizeof (int16_t));
    pShift = (uint32_t *) TI_memalign (64, numShifts * sizeof (uint32_t));
    
    bufParamsData.dim_x     = numPoints * 2;
    bufParamsData.data_type = FFTLIB_INT16;
    
    bufParamsShift.dim_x     = numShifts;
    bufParamsShift.data_type = FFTLIB_UINT32;
    
     
     
    此致、
    Betsy Varughese.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Betsy!

    好的,所以我遵循了前两个指令:我对 checkParams() 函数进行了注释,并在 status 变量中输入 init() 函数的返回值。 这样、问题确实消失了、状态为 FFTLIB_SUCCESS。

    然而,我非常不同意你的报价“ 见 d.c ,它不调用 checkparams() 并在 FFTLIB_CHECK_PARAMS || FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_CHECK_PARAMS ....保护...“。 当我看着身体函数时  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_d ()、  我可以看到他们通过调用 fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_getTestParams () 来检查参数

    此外、您能否解释一下为什么要使用  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams 函数导致代码在循环中运行?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、  

    对混淆表示道歉 — 我所指的是以下 API、它位于 CI.cpp 内。

    #if defined(FFTLIB_CHECK_PARAMS) ||                                            \
        defined(FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_CHECK_PARAMS)
       status = FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams (
           pX, bufParamsX, pW, bufParamsW, pY, bufParamsY, pShift, bufParamsShift,
           pBlock);
       if (status == FFTLIB_SUCCESS)
    #endif

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、  

    如果我错了、告诉我、但如果到目前为止代码是在循环中运行的、那是因为编译器没有的定义  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams  因为  以下预定义符号均未声明: FFTLIB_CHECK_PARAMS ||FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_CHECK_PARAMS

    因此,我试图添加其中一个:  

    然后,我没有评论的使用  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams  在 main() 函数中。 然而,我又收到了上一个问题,你能解释为什么?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、
    请确认是否在之前生成了 Twiddle 因子和输入值   ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel()  初始化过程。

    此致、
    Shabary S Sundar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需阅读我之前的信息、答案就在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、
    您能否请尝试分别生成分频因子并pW使用这些值初始化数组、然后使用生成的pW输入信号px来执行 FFT 内核函数来计算 FFT 输出。

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、  

    关于我所面临的使用内核函数的问题有什么新闻?

    感谢您的时间和帮助

    M é lanie ESTEVES  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharaby、  

    为什么您认为此更改与内核函数的问题有关?

    此致、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    感谢您提供详细信息。

    我回来给您、因为我在尝试使用时遇到了相同的问题  ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel()  测量输出。 显然,我回评论了  FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_checkParams  传递函数

    启用内核后是否会遇到相同的问题? 您能否验证输入和 twiddle 因子值是否正确生成?

    您能告诉我 numPoints 的价值吗?

    我会检查代码并返回给您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    您能尝试一下下面的代码

    #include <fftlib.h>
    #include <c7x.h>
    #include "common/FFTLIB_bufParams.h"
    #include "common/FFTLIB_types.h"
    #include <cmath>
    #include <math.h>
    #include "common/TI_memory.h"
    #include <iostream>
    #include <cstring>
    #include <tw_gen.h>
     
    using namespace std;
     
    extern void tw_gen (int16_t *pW, uint32_t numPoints);
     
    uint8_t FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock[FFTLIB_FFT1D_I16SC_C16SC_O16SC_PBLOCK_SIZE];
     
    int16_t pX[] = {
          -108, -126, 109,  86,   56,  62,   -46, 8,    -88, -101, -78, -127, 67,   -33, -12, 97,  117, 109,  32,   91,  -44, -118, 117,  72,  20,  -43,
          -66,  -77,  82,   19,   31,  -84,  -22, -115, -46, -114, -30, -73,  -115, 25,  118, 25,  -18, 92,   61,   90,  67,  -39,  -21,  88,  11,  85,
          -72,  86,   34,   -107, -11, -113, -54, 125,  -37, 3,    86,  38,   -124, 89,  12,  90,  9,   -13,  -12,  22,  14,  17,   -109, 84,  22,  -16,
          2,    -79,  128,  76,   52,  -53,  -38, -105, 113, 106,  63,  -110, -85,  -68, -50, -82, 71,  -124, 93,   -16, 42,  -122, 78,   -70, -64, -45,
          -118, 57,   -127, 124,  -17, -65,  117, -40,  12,  68,   -70, -76,  6,    -18, -96, -3,  -70, -113, -111, 51,  92,  -8,   104,  -108};
     
    const uint32_t pShift[] = {0, 0, 0};
     
    const uint32_t numPoints = 64;
     
    const uint32_t numShifts = 3;
     
    int main(){
        int16_t *pY, *pW;
        FFTLIB_STATUS status = FFTLIB_SUCCESS;
     
        pY     = (int16_t *) TI_memalign (64, numPoints * 2 * sizeof (int16_t));
        pW     = (int16_t *) TI_memalign (64, numPoints * 2 * sizeof (int16_t));
        FFTLIB_bufParams1D_t bufParamsData;
        FFTLIB_bufParams1D_t bufParamsShift;
     
        bufParamsData.dim_x     = numPoints * 2;
        bufParamsData.data_type = FFTLIB_INT16;
     
        bufParamsShift.dim_x     = numShifts;
        bufParamsShift.data_type = FFTLIB_UINT32;
     
        tw_gen (pW, numPoints);
     
        status = FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_init (
                 (int16_t *) pX, &bufParamsData, (int16_t *) pW, &bufParamsData,
                 (int16_t *) pY, &bufParamsData, (uint32_t *) pShift,
    &bufParamsShift, FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock);
     
        if(status == FFTLIB_SUCCESS){
            
            status = FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_kernel (
                 (int16_t *) pX, &bufParamsData, (int16_t *) pW, &bufParamsData,
                 (int16_t *) pY, &bufParamsData, (uint32_t *) pShift,
    &bufParamsShift, FFTLIB_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc_pBlock);
        }
     
        return 0;
     
    }

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Besty:  

    我在收到您的答案之前发现了问题。

    我认为有 2 个可能的问题:  


    -我想我是以错误的方式声明 1D 缓冲区的。 事实上,我看到了这个警告:“缓冲区 bufParamsData 在其值被设置之前被使用“。 因此、我使用了中使用的方法 D.C 文件 。 这是你最后一次给我的方法。 您是否认为问题 可能来自该问题?  

    -而且,我对缓冲区的 data_type 字段输入了错误的数据类型: “bufParamsY"。“。  

    现在,包括 checkParams() 和 kernel() 函数在内的所有函数都在工作。  不再存在 代码在循环中运行的任何问题、因此非常棒。  

    我还通过将 memcmp () 与 py 和 staticRefOutput4 一起使用来检查 FFT 算法的输出缓冲区的值是否正确,并且它们匹配

    此致、  

    M é lanie