This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:I2C OD FS 缓冲器类型

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540872/am625-i2c-od-fs-buffer-type

器件型号:AM625
主题:AM62A7 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户有关于缓冲器类型何时为 I2C OD FS 的问题。 数据表中 GPIO 和 I2C 的输入压摆率差异很大。

  1. 输入压摆率特性是否随使用情况而变化 (GPIO 与 I2C)?
  2. 假设 I2C 为 400kHz、则 GPIO 与 I2C 的输入压摆率会有很大差异。 这是正确的吗?
  3. 如果是、不清楚为什么 每个功能的输入压摆率存在这种差异。 请告诉我原因。

数据表中的表 7-59 GPIO 时序条件

7.8.1 I2C 开漏和失效防护 (I2C OD FS) 电气特性

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    对于 LVCMOS、输入压摆率具有最小值是不能达到的、因为这可能会导致中断、但为什么 I2C OD FS 输入压摆率具有最大值?

    如果它们无法保持在最大值以下、会发生什么情况? 它是否会导致器件中断或高/低误检测? 如果这会导致抖动、是否有软件权变措施?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    感谢您的查询。

    据我所知、时间正在更新。  

    请参阅以下内容 — 这是基于 AM62A7 数据表的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    请参阅以下内容:

    [引述 userid=“499871" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540872/am625-i2c-od-fs-buffer-type/5926049

    对于 LVCMOS、输入压摆率具有最小值是不能达到的、因为这可能会导致中断、但为什么 I2C OD FS 输入压摆率具有最大值?

    如果它们无法保持在最大值以下、会发生什么情况? 它是否会导致器件中断或高/低误检测? 如果这会导致抖动、是否有软件权变措施?  

    [/报价]

    如果不遵循建议的最小值或最大压摆率、则会损坏 IO 单元。 建议不要超过 I2C OD FS IO 单元上的最大压摆率。 我们建议使用 RC 来降低压摆率。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    检查您是否有 其他疑问?

    此致、

    Sreenivasa.