主题:AM62A7 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户有关于缓冲器类型何时为 I2C OD FS 的问题。 数据表中 GPIO 和 I2C 的输入压摆率差异很大。
- 输入压摆率特性是否随使用情况而变化 (GPIO 与 I2C)?
- 假设 I2C 为 400kHz、则 GPIO 与 I2C 的输入压摆率会有很大差异。 这是正确的吗?
- 如果是、不清楚为什么 每个功能的输入压摆率存在这种差异。 请告诉我原因。
数据表中的表 7-59 GPIO 时序条件

7.8.1 I2C 开漏和失效防护 (I2C OD FS) 电气特性


此致、
Mari Tunnoda