工具/软件:
在 CCS 的“Variables"选项“选项卡中更改循环变量、无法从 C7x 内核中的无穷循环返回。 在以下代码中-
void loop_forever()
{
volatile uint32_t loop = 1U;
while(loop)
;
}我在 CCS 的“Variables"面“面板中将循环变量从 1 更改为 0。 但我仍然无法从无限循环返回。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在 CCS 的“Variables"选项“选项卡中更改循环变量、无法从 C7x 内核中的无穷循环返回。 在以下代码中-
void loop_forever()
{
volatile uint32_t loop = 1U;
while(loop)
;
}
此问题可能是由该问题引起的、因为通过 CCS 更改循环变量后、在检查循环条件时无法正确读回该变量。 有一个权变措施、通过它可以脱离无限循环。 请逐步遵循该流程。
1.在 CCS 的 Variables 选项卡中将循环变量从 1 更改为 0。 
2. 打开 Disassembly 【视图】并转到“Loop(循环)“部分。
3.注意用于作出分支决策的注册表。 在本例中、这恰好是 A0 寄存器。 
4.可以看出 A0 加载了位置 D15 (0x10) 中存在的值。 执行一个 装配步骤进入 下一行。 [必须跳到下一行。 否则 A0 寄存器将反复加载值“1",“,您、您将无法退出循环] 

5.转到 模式 CCS 中的【视图】选项卡、然后导航至“CPU 寄存器“->"通用“通用“->"A0"。“。</s>“
6.将 A0 寄存器的值从 1 更改为 0 并执行 DO 步进或步进以退出无限循环。