This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:如何配置 SPI 功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541507/am62p-q1-how-to-config-spi-function

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

还有一些关于 SPI 功能的问题、

1.“或外设模式下的单通道“的含义

2.对于“SPI0_D0 和 SPI0_D1“、它可用于数据输入或数据输出、对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您对您的查询进行详细描述。

    以下常见问题解答将解决您对 MCSPI 配置的所有疑问: e2e.ti.com/.../faq-sk-am64b-mcspi-integration-guide

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 AM62P syscfg 工具、界面如下所示:  

    我不知道哪里可以配置(引脚模式等)如下所示? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我知道您使用的是哪个 SDK、Linux SDK 或 MCU+ SDK、可以提供更好的指导?

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MCU+SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“563072" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541507/am62p-q1-how-to-config-spi-function/5935883

    我不知道哪里可以配置(引脚模式等)如下所示? 谢谢!

    [/报价]

    对于 MCU+ SDK、这是要使用的一个。

    在这里添加 MCSPI、然后继续进行配置。

    这将帮助您进一步执行配置: e2e.ti.com/.../5931129

    谢谢、

    Vaibhav