This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:必须验证 AM6442 的 EtherCAT 从站功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542140/am6442-have-to-validate-the-ethercat-slave-functionality-of-am6442

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在与配合使用 基于 AM6442 处理器 向您的任何示例 测试 EtherCAT 从站功能 在上 R5F 内核运行 FreeRTOS

我们的目标是:

  • 将 AM6442 配置为 EtherCAT 结构

  • TwinCAT  安装步骤& TwinCAT 兼容版本与 am6442 兼容、我们计划将安装在 Linux PC 上作为 EtherCAT 主站。

  • 使用 TI ESC(EtherCAT 从站控制器)固件协议栈

  • 使用标准 ESI 文件测试基本的 PDO/SDO 通信

请提供.xml以下方面的指导或任何可用文档或 SDK 补丁(例如,ESI 文件,测试配置):

  • 在 AM6442 上为 EtherCAT 配置 PRU-ICSSG

  • 使用了 R5F 上的 TI EtherCAT 从站堆栈(含 FreeRTOS)

  • 设置和使用 TwinCAT 或 EC-Engineer 主器件用于测试

  • 不限 脚本或工具 可用于堆栈验证和集成

我们使用的是 Processor SDK RT Linux v11.00.09.04 作为我们的基准。

谢谢您、

Ganesh D.