This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:有关在低频率下使用电子保险丝偏移的保修范围的问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542027/dra726-question-regarding-warranty-scope-for-using-efuse-offset-at-low-frequencies

部件号:DRA726


工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我正在评估 DRA726 处理器的产品采用情况

和对保修范围内的 CPU 频率调节和电压设置有疑问。

问题:

建议的配置是否仍在 TI 的保修和支持范围内?

具体来说、在 400MHz 或 600MHz 等低频下使用电子保险丝偏移 0x0((1000MHz 的校准值)。
换句话说、对于 400MHz 或 600MHz 等较低频率、是否应该使用经过 1.0GHz 校准的电子保险丝电压(例如 1.06V) ?

μ■电流配置 (SDK 6.03):

// arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
opp_supply_mpu: opp-supply@4a003b20 {
    compatible = "ti,omap5-opp-supply";
    reg = <0x4a003b20 0xc>;
    ti,efuse-settings = <
        /* uV     offset */
        1060000  0x0     // 1000MHz
        1160000  0x4     // 1500MHz  
        1210000  0x8     // 1760MHz
    >;
    ti,absolute-max-voltage-uv = <1500000>;
};

■建议配置:  

为了降低功耗、

我正在考虑低 CPU 频率运行 (400MHz、600MHz、1000MHz):

ti,efuse-settings = <
    /* uV     offset */
    1060000  0x0     // 400MHz (reusing 1000MHz eFuse value)
    1060000  0x0     // 600MHz (reusing 1000MHz eFuse value)  
    1060000  0x0     // 1000MHz (original eFuse value)
>;

 

我了解的信息:

根据之前的 e2e 帖子和文档、我了解以下内容:

普遍协商一致意见如下:

  • 对较低的频率施加过高的电压可以缩短器件的寿命。

我真诚地为提出多个问题而道歉。

我感谢您的帮助、期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota-San:

    严格回答从硬件方面(不一定是 SDK )...

    应使用 OPP_NOM 的电子保险丝值来设置任何小于或等于 1GHz 的频率的 PMIC 电压电平。  在 您选择以(例如) 600MHz(或器件型号的最大频率为 600MHz) 与)与 1GHz 的最大 OPP_NOM 频率之间运行的情况下、不会对使用寿命产生影响。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢您多次给予的支持。
    我提出的所有电压和频率问题都得到了解答。

    我再次衷心感谢您的协助。

    此致、
    Kota