This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 PDN-2A DDR 保持模式/唤醒信号

Guru**** 2611825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538751/dra821u-dra821-pdn-2a-ddr-retention-mode-wake-signals

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们将根据 https://www.ti.com/lit/ug/slvucd4/slvucd4.pdf 中提到的单个 PMIC 解决方案使用 PDN-2A 创建 DRA821 板。

为了支持 DDR 保持模式、我们向 PMIC 的 GPIO6 添加了建议的 LDO TLV73318P、如图 3-2 所示。

GPIO6 也连接到 DRA821 的 DDR_RET 引脚。

在 NVM 中、GPIO6 配置为开漏输出、建议上拉至 VDD_DDR_1V1 (Buck5)

当系统进入 DDR 保持模式(如图 6.6 中的说明)时、保持模式如何工作?

VDD_DDR_1V1 将关断、GPIO6 的上拉电压将不再可用。 因此、VDD1_LPDDR4_1V8 也将关断、保持功能将不起作用。

要进入和复位 DDR 保持、需要切换 DRA821 的 DDR_RET 引脚。 但它连接到 VDD1_LPDDR4_1V8 使能引脚、该引脚应始终开启。

此外、PORz 和 MCU_PORz 引脚连接在一起。 从功能安全的角度来看、它们在我看来应该被视为单独的引脚、并应单独处理。

PMIC_WAKE 信号 (PMIC 的 GPIO4) 来自图 3-2 中的电路板。 是否不需要连接 DRA821 中可用的唤醒引脚?

是否有 PDN-2A 的参考原理图以及更多详细信息来阐明我的情况?

多谢致以诚挚的问候。

 

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR_RET 需要 DDR 上的电压、并需要 SoC 的 1.1V 电源。  DDR_RET 应在整个序列中保持高电平。

    在 DDR_RET 中、器件断电;您将向 PMIC 提供唤醒信号、从而为 SoC 创建 MCU_PORz。

    Keivn