请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCSTUDIOThread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 SysConfig
工具/软件:
您好专家
客户报告了 使用 CCS12.8-1 使用 SysConfig 文件构建 MSPM0G3507 工程时出现的 build-1876232783 错误。 我确认在 CCS 中双击 syscfg 文件、可以正确打开该文件、以下错误图片、是否需要检查是否存在该错误?



谢谢
Joe