This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:报告 Build-1876232783 错误

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541764/ccstudio-report-build-1876232783-error

部件号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

工具/软件:

您好专家

客户报告了 使用 CCS12.8-1 使用 SysConfig 文件构建 MSPM0G3507 工程时出现的 build-1876232783 错误。 我确认在 CCS 中双击 syscfg 文件、可以正确打开该文件、以下错误图片、是否需要检查是否存在该错误?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    客户在 MSPM0 SDK 中使用的是哪个具体示例? 他们是否做了任何更改?

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky

    这是 CCs12.8.1 和 SysConfig 1.21 之间的兼容问题。 将 SysConfig 更改为 1.20 可以解决该问题。

    谢谢

    Joe