请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS64EVM工具/软件:
我一直在研究 AM64x PRU 对工业协议的支持。 我看到 TI 为 EtherNet/IP 和 PROFINET 设备提供 PRU 固件。 我搜索过论坛、但我得到的答案是 2 岁以上、我想知道它们是否是最新的。
1) TI 是否提供 PROFINET 主站 PRU 固件?
2) TI PROFINET PRU 器件固件是否支持 1Gbps? 似乎支持 100Mbps/full、但不支持 1Gbps、正确吗?
3) TI PRU MRP(介质冗余协议)固件是否可分离(可能使用 API?) 读取数据、以便 MRP 可以独立使用?
4) 如果没有从 TI 获得 PROFINET master/1Gbps 固件、它是否可从第三方获得?