This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:AM64x PRU PROFINET 主站 1Gbps 支持

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540632/tmds64evm-am64x-pru-profinet-master-1gbps-support

器件型号:TMDS64EVM


工具/软件:

我一直在研究 AM64x PRU 对工业协议的支持。  我看到 TI 为 EtherNet/IP 和 PROFINET 设备提供 PRU 固件。  我搜索过论坛、但我得到的答案是 2 岁以上、我想知道它们是否是最新的。

1) TI 是否提供 PROFINET 主站 PRU 固件?

2) TI PROFINET PRU 器件固件是否支持 1Gbps?  似乎支持 100Mbps/full、但不支持 1Gbps、正确吗?

3) TI PRU MRP(介质冗余协议)固件是否可分离(可能使用 API?) 读取数据、以便 MRP 可以独立使用?

4) 如果没有从 TI 获得 PROFINET master/1Gbps 固件、它是否可从第三方获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 2) 4) SDK 不提供任何内容、但我们内部提供了一些 Beta PRU 固件

    3) MRP 需要在 Profinet 堆栈中实现状态 MC? 您正在使用哪个栈?

    将通过电子邮件联系以了解背景使用案例、然后我们可能会推荐合适的选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。  我期待着我们的电子邮件对话。  谢谢、此致。