This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:功率耗散

Guru**** 2612525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540660/tda4vp-q1-power-dissipation

器件型号:TDA4VP-Q1


工具/软件:

您好专家

我们尝试使用“J784S4_PowerEstimationTool_v0p8"工具“工具来模拟 TDA4VP 的功率耗散。

我们正在尝试在负载场景中将其称为“降低运行模式“、以尽可能降低功率耗散。

我们尝试将所有负载设置为 0%、但观察到功率损耗如下。

125°C  
IP 总功耗[mW]
A72 149.
C7x/MMA 113
Pulsar(主) 19
GPU   18
波形编码器/解码器 14
VPAC3 26
DMPAC 1.
芯片的其余部分 8330

在 125°C 时、显示的功率为 8.3W、在 105°C 时显示的功率为 5.6W。

还是工具中有一些设置。

注意:我们正在使用强大的工艺进行计算

此致

Ratheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队

    任何更新

    此致

    Ratheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratheesh

    如果选择 0%、则会尽可能将内核断电。 还存在一些泄漏、因此该工具估算了 A72 的 150mW。

    大部分器件都 在常开域中、且该域已计时(因为它已准备好处理下一个事务)。 您在工具中看到了这种效果。

    Kevin