请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VP-Q1工具/软件:
您好专家
我们尝试使用“J784S4_PowerEstimationTool_v0p8"工具“工具来模拟 TDA4VP 的功率耗散。
我们正在尝试在负载场景中将其称为“降低运行模式“、以尽可能降低功率耗散。
我们尝试将所有负载设置为 0%、但观察到功率损耗如下。
| 125°C | |
| IP | 总功耗[mW] |
| A72 | 149. |
| C7x/MMA | 113 |
| Pulsar(主) | 19 |
| GPU | 18 |
| 波形编码器/解码器 | 14 |
| VPAC3 | 26 |
| DMPAC | 1. |
| 芯片的其余部分 | 8330 |
在 125°C 时、显示的功率为 8.3W、在 105°C 时显示的功率为 5.6W。
还是工具中有一些设置。
注意:我们正在使用强大的工艺进行计算
此致
Ratheesh